+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Tétrode - définition

La tétrode est un tube électronique à quatre éléments , une évolution de la triode, utilisée principalement dans la technologie radio, les amplificateurs et les systèmes à haute fréquence. Sa construction est basée sur la présence de quatre électrodes: une cathode qui émet des électrons, une anode qui recueille la charge, et deux grilles - une grille de contrôle et une grille de blindage - placées entre la cathode et l'anode. Une grille supplémentaire, appelée grille de blindage, a été introduite pour éliminer les interactions électrostatiques indésirables entre l'anode et la grille de contrôle, ce qui améliore considérablement la stabilité de fonctionnement et les performances d'amplification de la tétrode par rapport aux triodes .

La grille de blindage, située entre la grille de contrôle et l'anode, est généralement connectée à un potentiel positif et agit comme une barrière pour limiter l'influence du champ électrostatique de l'anode sur la zone de contrôle du flux d'électrons. Cela réduit le phénomène de rétroaction , qui, dans les triodes, peut entraîner des oscillations et une détérioration de la linéarité de l'amplification. Cette conception permet aux tétrodes d'atteindre un gain de tension plus élevé et de fonctionner à des fréquences plus élevées.

Cependant, les tétrodes ne sont pas exemptes d'inconvénients. Le plus grave d'entre eux est le phénomène d'émission d'électrons secondaires - une situation dans laquelle les électrons qui frappent l'anode font sortir des électrons secondaires de l'anode, qui peuvent être attirés par la grille de blindage. Cela conduit au phénomène de la "région dynatronique" dans les caractéristiques de l'anode, qui se manifeste par une non-linéarité et une diminution du courant anodique lorsque la tension anodique augmente. C'est pourquoi les tétrodes ont été remplacées dans de nombreuses applications par des pentodes , qui contiennent une grille supplémentaire pour empêcher l'émission secondaire.

Bien que les composants semi-conducteurs aient remplacé les tubes électroniques dans la plupart des applications de l'électronique moderne, les tétrodes sont encore utilisées dans des domaines spécialisés tels que la radiodiffusion, les amplificateurs audio haut de gamme ou les équipements militaires et de laboratoire, où leurs caractéristiques sont encore appréciées.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI