+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Usinage par décharge électrique (EDM) - définition

L'usinage par décharge électrique (EDM) est une méthode d'usinage spécialisée pour l'enlèvement précis de matière d'une pièce au moyen d'impulsions de décharge électrique se produisant entre l'électrode et la surface de la pièce. Le processus se déroule en présence d'un fluide de travail diélectrique, généralement de l'huile minérale ou un liquide synthétique, qui agit comme un isolant un isolant électrique et un liquide de refroidissement, et évacue les produits d'érosion qui en résultent.

L'électroérosion permet d'usiner des matériaux conducteurs d'électricité, quelle que soit leur dureté, ce qui rend cette technologie particulièrement adaptée aux métaux difficiles à usiner tels que les carbures, les alliages de titane ou les aciers à outils trempés. Le principe de fonctionnement repose sur des décharges d'étincelles microscopiques qui génèrent localement des températures très élevées entraînant la fusion et la vaporisation des particules de matériau au point de décharge. Les impulsions répétées de entraînent un façonnage progressif de la surface en fonction de la géométrie de l'électrode de l'outil.

En fonction de l'application et de la conception de la machine, il existe diverses variétés d'électroérosion, telles que l'électroérosion à fil, où l'électrode se présente sous la forme d'un fil fin, et l'électroérosion en plongée, où l'électrode a une forme tridimensionnelle et reproduit la géométrie souhaitée dans la pièce à usiner. Cette technologie est utilisée dans la production de moules d'injection, de matrices, de trous de précision, de pièces micro-structurées et de composants aux géométries complexes qui ne peuvent être obtenus par les méthodes d'usinage traditionnelles.

Le processus d'électroérosion se caractérise par une précision dimensionnelle et une qualité de surface très élevées, bien que les taux d'enlèvement de matière soient relativement faibles. Il nécessite l'utilisation d'une commande numérique avancée (CNC) et des paramètres de processus appropriés, tels que la tension, le courant d'impulsion, la fréquence et la durée de la décharge, qui déterminent l'efficacité, la précision et la stabilité de l'usinage.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI