+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Osmose - définition

L'osmose est un phénomène physico-chimique impliquant l'écoulement spontané et directionnel d'un solvant - généralement de l'eau - à travers une membrane semi-perméable séparant deux solutions de concentrations différentes de soluté. La membrane semi-perméable permet le libre transport des molécules de solvant, mais bloque le passage de la plupart des molécules de soluté, ce qui conduit à une égalisation des potentiels chimiques entre les deux côtés du système. Le sens de l'osmose va toujours d'une solution moins concentrée (hypotonique) vers une solution plus concentrée (hypertonique), augmentant son volume et diluant sa concentration.

Le phénomène de l'osmose est crucial en biologie cellulaire, où il régule l'équilibre hydrique des organismes et maintient l'homéostasie. L'équilibre osmotique affecte la forme, la tension et la fonction des cellules végétales et animales, notamment en ce qui concerne la pression de turgescence. Du point de vue de la thermodynamique , l'osmose se produit pour minimiser l'énergie libre du système.

En génie chimique et en technologie des membranes, l'osmose est utilisée, entre autres, dans les processus de filtration et de purification de l'eau tels que l'osmose inverse, dans laquelle une pression externe appliquée s'oppose au flux naturel, ce qui permet d'obtenir un solvant pur à partir de solutions hautement contaminées. Les procédés osmotiques sont également utilisés dans les industries alimentaire, pharmaceutique et énergétique, où le contrôle précis de la perméabilité des membranes et des gradients de pression osmotique est essentiel à l'efficacité technologique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI