+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Boucle de synchronisation de phase (PLL) - définition

La boucle à verrouillage de phase (PLL) est un circuit électronique utilisé pour synchroniser la fréquence et la phase d'un signal de sortie avec un signal de référence. Elle fonctionne selon le principe de la rétroaction , dans lequel la différence de phase entre les deux signaux est convertie en un signal de commande, utilisé pour ajuster un générateur d'oscillateur commandé en tension (VCO) de sorte que sa fréquence et sa phase correspondent à un signal de référence.

Les composants de base de la PLL sont un détecteur de phase, un filtre passe-bas, le générateur VCO susmentionné et un circuit de rétroaction. Le détecteur de phase compare le signal de référence avec le signal généré et produit un signal d'erreur proportionnel à leur différence de phase. Ce signal d'erreur est filtré et acheminé vers l'entrée du VCO, qui ajuste sa fréquence jusqu'à ce que la différence de phase disparaisse, ce qui indique qu'un état synchronisé a été atteint.

La PLL est utilisée dans de nombreux domaines de l'électronique, notamment les systèmes de télécommunications, les convertisseurs de fréquence, les circuits d'horloge, les démodulateurs FM, les générateurs de temps et les synthétiseurs de fréquence. Sa capacité à maintenir une synchronisation précise avec un signal de référence en fait un composant essentiel dans les systèmes numériques où la stabilisation et la propagation des signaux d'horloge sont nécessaires.

Le circuit PLL peut fonctionner en mode de suivi de fréquence, où il s'ajuste dynamiquement aux conditions changeantes du signal de référence, ou en mode de synchronisation fixe, où il maintient une relation de fréquence fixe. Les paramètres de la boucle, tels que la réponse en fréquence et le temps de montée de , dépendent des caractéristiques du filtre et des propriétés du VCO, ce qui nécessite une conception soignée, en particulier dans les applications exigeant une grande précision et un faible bruit de phase.

Du point de vue de la théorie du contrôle et du traitement des signaux, la PLL est un système non linéaire qui peut présenter des phénomènes dynamiques complexes, y compris des transitoires, des phénomènes de capture et des pertes de synchronisation, et sa stabilité dépend d'un réglage correct des éléments de la boucle.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI