+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Un Piézoélectrique est un matériau qui présente des propriétés piézoélectriques, c'est-à-dire la capacité de générer une charge électrique sous l'effet d'une déformation mécanique et, inversement, de se déformer mécaniquement en réponse à un champ électrique appliqué . Ce phénomène résulte de la structure cristalline asymétrique des matériaux piézoélectriques, qui provoque des déplacements d'ions dans le réseau cristallin, entraînant la formation d'un dipôle électrique.
Les matériaux piézoélectriques sont divisés en deux catégories : les matériaux naturels, tels que le quartz, et les matériaux synthétiques, notamment les céramiques piézoélectriques à base de titanate de baryum ou de PZT (zirconate-titanate de plomb). Les matériaux synthétiques sont plus couramment utilisés dans la pratique de l'ingénierie en raison de leur grande sensibilité, de leur capacité à façonner les propriétés au cours du processus de fabrication et de la stabilité des paramètres dans une large gamme de conditions environnementales.
Le phénomène piézoélectrique est utilisé dans une large gamme de dispositifs et de systèmes techniques.](/ca/fr/news/library-articles/page/69810/) En mode de génération, les piézoélectriques sont utilisés comme capteurs de pression, de vibration, de son et de force - par exemple dans les microphones, les détecteurs d'ultrasons [, les accéléromètres ou les transducteurs sismiques. En mode actionnement, ils sont utilisés comme actionneurs dans les entraînements de précision, les buses d'imprimantes à jet d'encre, les générateurs d'ultrasons et les mécanismes de positionnement nanométrique.
Les caractéristiques de performance d'un piézoélectrique dépendent de sa composition chimique, de l'orientation de ses cristaux, de son mode de polarisation et des conditions mécaniques. Un paramètre important est la constante piézoélectrique, qui définit la relation entre l'ampleur de la déformation et la tension générée. Ces matériaux présentent également des propriétés diélectriques et sont utilisés dans les condensateurs, les résonateurs et les filtres de fréquence des systèmes électroniques.
La stabilité, la réponse rapide et la capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes font des piézoélectriques un composant indispensable de la technologie moderne des capteurs, de la médecine, de l'aérospatiale, de la mécanique de précision et de la microélectronique .
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.