+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La polarisation d'une onde est une propriété des ondes transversales, telles que les ondes électromagnétiques, qui décrit la direction et la manière dont un vecteur de champ - le plus souvent un champ électrique - change au fil du temps dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Dans le cas des ondes électromagnétiques, qui se composent de champs électriques et magnétiques oscillant perpendiculairement l'un à l'autre et à la direction de propagation de l'onde, la polarisation se réfère au vecteur de champ électrique.
Il existe différentes formes de polarisation, qui dépendent de la trajectoire de l'extrémité du vecteur champ électrique en un point de l'espace. La polarisation peut être linéaire, si le vecteur oscille le long d'un axe unique et fixe ; circulaire, s'il oscille sur un cercle avec une vitesse angulaire constante ; ou elliptique, s'il se déplace le long d'une ellipse. Le sens de rotation du vecteur dans le cas d'une polarisation circulaire ou elliptique peut être horaire ou antihoraire, ce qui est important dans l'analyse de la propagation des ondes dans des milieux inhomogènes ou anisotropes.
La polarisation est cruciale dans la technologie radio, l'optique, les télécommunications, le radar et les systèmes d'antennes. Le choix du bon type de polarisation affecte l'efficacité de la transmission et de la réception des signaux, la minimisation des interférences et la compatibilité des systèmes. Par exemple, dans les communications radio, les antennes émettrices et réceptrices doivent avoir des directions de polarisation compatibles pour garantir une efficacité de transmission maximale. En optique, la polarisation est utilisée pour filtrer la lumière, dans l'étude des propriétés des matériaux et dans la technologie d'affichage.
Dans les environnements de propagation tels que l'atmosphère ou les fibres optiques , la polarisation peut changer en raison de la réflexion, de la réfraction, de la dispersion ou de la biréfringence. Dans de tels cas, des systèmes sont utilisés pour contrôler ou compenser les changements de polarisation afin de maintenir l'intégrité du signal. La description mathématique de la polarisation utilise souvent le formalisme vectoriel ou les matrices de Jones et Stokes, qui permettent d'analyser l'état de polarisation et sa transformation dans les systèmes optiques et électromagnétiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.