+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La Loi De Biot-Savart est une loi fondamentale de l'électromagnétisme qui décrit la valeur et la direction de l'induction magnétique générée par un élément de courant dans l'espace. Elle détermine comment la distribution du courant électrique dans un conducteur affecte la forme et l'intensité du champ magnétique dans son environnement. Cette loi est particulièrement importante en électrostatique et en magnétostatique, où le champ magnétique est induit par des courants fixes, indépendants du temps.
Selon la loi de Biot-Savart, le champ magnétique en un point donné de l'espace est la somme vectorielle des contributions de tous les éléments de courant. Chacun de ces éléments, représenté comme un vecteur du produit de l'intensité du courant et du vecteur de la longueur de l'élément conducteur, génère une contribution au champ magnétique dont la valeur est proportionnelle à l'intensité du courant et inversement proportionnelle au carré de la distance entre l'élément de courant et le point d'observation. La direction du champ est déterminée par le produit vectoriel, selon la règle de la main droite.
Mathématiquement, cette loi s'exprime par une intégrale de ligne conductrice et décrit le champ en chaque point de l'espace, en tenant compte de la géométrie du système de courant. Elle permet des calculs précis dans des cas très symétriques tels que les conducteurs rectilignes infinis, les boucles de courant ou les systèmes de bobines. En général, il s'agit de l'équivalent électromagnétique de la loi de Coulomb en électrostatique, mais en tenant compte de la nature vectorielle du champ magnétique.
La loi de Biot-Savart est compatible avec les équations de Maxwell et constitue l'un des outils d'analyse de la théorie des champs électromagnétiques. Elle est utilisée en ingénierie pour modéliser les bobines, les transformateurs, les électro-aimants, ainsi que dans les simulations des distributions de champ magnétique autour des systèmes de courant. Elle est particulièrement importante dans la conception de dispositifs nécessitant un contrôle précis de la forme et de l'intensité du champ, tels que les aimants supraconducteurs ou les capteurs magnétiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.