+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Magnétostatique - définition

La magnétostatique est la branche de l'électromagnétisme qui s'intéresse à l'étude des champs magnétiques produits par des courants électriques stationnaires et fixés dans le temps. Contrairement à l'électrodynamique, qui analyse les phénomènes électromagnétiques variables dans le temps, la magnétostatique suppose que les courants sont constants et que le champ magnétique ne change pas dans le temps, ce qui simplifie les descriptions mathématiques et permet d'utiliser les équations statiques de Maxwell.

En magnétostatique, la clé est Loi de Biot-Savart, qui permet de calculer le vecteur d'induction magnétique en un point donné de l'espace comme résultat de l'intégration de l'effet des courants élémentaires. Le deuxième outil d'analyse fondamental est la loi d'Ampère, qui relie la circulation du vecteur champ magnétique autour d'une boucle fermée au courant qui circule à l'intérieur de celle-ci. Dans les applications d'ingénierie, la magnétostatique permet de modéliser et de concevoir des structures où les distributions du champ magnétique en régime permanent sont importantes.

Les phénomènes magnétostatiques se retrouvent, entre autres, dans les circuits magnétiques des transformateurs, des moteurs, des bobines et des électro-aimants, ainsi que dans les matériaux ferromagnétiques, où la description des domaines magnétiques et de leurs interactions peut être considérée en termes statiques. Les méthodes numériques, telles que la méthode des éléments finis (FEM), sont utilisées en ingénierie informatique pour analyser des systèmes tridimensionnels complexes, en tenant compte des non-linéarités des matériaux et des conditions aux limites.

La magnétostatique ne prend pas en compte le rayonnement électromagnétique ou l'induction électromotrice, ce qui rend le modèle particulièrement utile dans les situations où la variation temporelle du champ est négligeable. L'analyse statique du champ magnétique joue également un rôle important dans les diagnostics techniques, la conception de capteurs et la protection électromagnétique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI