+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Courant de repos - définition

Le courant d'arrêt est le courant constant minimum circulant dans un composant actif ou un circuit électronique entier dans un état de non-traitement des signaux, c'est-à-dire dans des conditions de repos. Il s'agit le plus souvent d'amplificateurs, de transistors, de circuits intégrés et d'autres dispositifs fonctionnant en mode linéaire ou en tant que tampon de signal. Il s'agit d'un paramètre qui détermine le point de fonctionnement d'un système en l'absence d'un signal d'entrée et qui est crucial pour sa stabilité, sa linéarité et son efficacité énergétique.

For bipolar transistors, the resting current usually refers to the collector current in the absence of signal modulation, while in field-effect transistors it refers to the drain current at a fixed gate voltage. Pour les amplificateurs analogiques, un courant de repos bien choisi empêche la distorsion non linéaire et permet de maintenir la réponse en fréquence sur toute la plage de fonctionnement. Sa valeur résulte de la conception du circuit et de la sélection des éléments qui établissent le point de fonctionnement - tels que les résistances de polarisation, les sources de courant ou les circuits de contrôle automatique.

Dans le contexte des circuits numériques ou des microcontrôleurs, le courant de repos peut se référer au courant consommé par l'alimentation à l'état de repos, c'est-à-dire lorsque le dispositif n'effectue pas d'opérations logiques mais reste actif. Dans les conceptions à faible consommation d'énergie, il est essentiel de minimiser ce paramètre pour augmenter la durée de vie de la batterie et réduire les pertes thermiques.

Du point de vue de la fiabilité et des émissions thermiques, un courant de repos trop élevé entraîne un échauffement inutile des composants, ce qui peut réduire leur durée de vie et affecter la stabilité des performances. Par conséquent, la sélection du courant de repos optimal est un compromis entre la qualité du traitement du signal et l'efficacité énergétique, en particulier dans la conception d'amplificateurs audio, de circuits analogiques et d'appareils portables.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI