+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

PROM (mémoire morte programmable) - définition

PROM (Programmable Read-Only Memory) est un type de mémoire semi-conductrice non volatile qui permet à l'utilisateur de programmer les données une seule fois après le processus de fabrication. Contrairement à la ROM classique, dont le contenu est stocké de manière permanente lors de la fabrication de la puce, la PROM reste vide jusqu'à la première et la dernière écriture.

L'écriture d'informations dans la PROM est réalisée en modifiant physiquement la structure des connexions internes, généralement en brûlant de fines cordes (appelées fusibles) à l'aide d'une impulsion électrique avec des paramètres appropriés. Ce processus est irréversible - une fois programmé, le contenu de la mémoire ne peut être ni modifié ni effacé. C'est pourquoi les PROM sont utilisées lorsque la permanence des données et la protection contre les modifications accidentelles sont nécessaires.

Structurellement, une PROM est basée sur une matrice de cellules de mémoire, organisée comme une grille de transistors ou de diodes connectés à des éléments sélectivement programmables. La lecture des données implique de vérifier l'état de conduction de chaque cellule, ce qui est fait rapidement et sans besoin d'alimentation pendant que l'information est stockée.

Les PROM ont été largement utilisées dans les appareils électroniques dans les années 1980 et 1990, avant d'être largement remplacées par des technologies plus souples telles que les EPROM et les EEPROM. Malgré cela, on les trouve encore dans des systèmes nécessitant un faible coût, une conception simple et une résistance à l'altération externe du contenu de la mémoire.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI