+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un convertisseur numérique-analogique (CNA, ou convertisseur numérique-analogique) est un circuit électronique utilisé pour convertir un signal numérique, représenté par une séquence de valeurs numériques, en un signal analogique correspondant d'amplitude continue . Le convertisseur numérique-analogique joue un rôle clé dans les systèmes où les données de traitement post-numérique doivent être présentées sous forme analogique - par exemple, pour commander des actionneurs, générer du son ou une représentation vidéo de l'information.
Le fonctionnement du convertisseur est basé sur l'inverse du processus effectué par un convertisseur analogique-numérique (ADC). Chaque valeur numérique, généralement stockée sous forme binaire, est convertie en un niveau de tension ou de courant correspondant, selon une plage de conversion et une résolution fixes. Le résultat est un signal progressif, qui peut ensuite être lissé à l'aide de filtres analogiques pour produire une forme d'onde aux variations régulières.
Les paramètres clés d'un DAC sont la résolution (nombre de bits), la précision, la vitesse de traitement et la plage de tension de sortie. Plus la résolution est élevée, plus il est possible de générer de niveaux de sortie, ce qui se traduit par des différences plus faibles entre les valeurs successives du signal et une représentation plus détaillée du signal numérique. La vitesse de traitement détermine la fréquence à laquelle le convertisseur peut mettre à jour l'état de la sortie, ce qui est important dans les applications qui exigent que les valeurs analogiques changent de manière dynamique.
Les CNA sont utilisés dans les systèmes audio, l'Automatisation industrielle, les appareils de mesure, les instruments de musique, les systèmes de contrôle et les systèmes qui génèrent des signaux modulés. En fonction de l'application, diverses architectures sont utilisées, telles que les convertisseurs à pondération résistive, à échelle R-2R, sigma-delta ou à modulation de largeur d'impulsion. Le choix de la technologie appropriée dépend des exigences en matière de précision, de vitesse et de niveau de bruit.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.