+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
QWERTZ (clavier de machine à écrire) est une variante de la disposition du clavier alphanumérique utilisée principalement dans les pays germanophones tels que l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Elle tire son nom de la disposition particulière des six premières lettres dans la rangée supérieure des touches alphabétiques, où, contrairement à la disposition de QWERTY, la lettre "Z" prend la place de la lettre "Y". Ce changement est dû à la fréquence plus élevée de la lettre "Z" dans les langues germaniques, ce qui améliore l'ergonomie de la frappe et augmente l'efficacité de la saisie de texte.
Le clavier QWERTZ, également connu sous le nom de "clavier dactylographique" dans un contexte historique, est dérivé d'une adaptation des dispositions originales des machines à écrire et a été adapté aux besoins linguistiques spécifiques des utilisateurs, en tenant compte des diacritiques et de la disposition des symboles spéciaux utilisés en allemand, en suisse et en hongrois. Les touches responsables des accents et des trémas (par exemple ä, ö, ü) sont facilement accessibles, ce qui favorise la fluidité de l'écriture.
Dans les ordinateurs modernes, la disposition QWERTZ fonctionne à la fois dans les versions matérielles et logicielles, ce qui permet d'adapter facilement la configuration du système d'exploitation aux préférences linguistiques locales. Dans les applications professionnelles telles que l'édition, la traduction ou l'administration, cette présentation offre une disposition intuitive des touches, ce qui réduit considérablement la fatigue de l'utilisateur lors d'une saisie de texte prolongée. D'un point de vue technologique, les claviers QWERTZ prennent en charge l'ensemble des jeux de caractères Unicode et les normes d'encodage de diverses langues européennes, ce qui est essentiel pour maintenir la compatibilité dans les environnements internationaux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.