+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Régulateurs linéaires - définition

Un Régulateurs linéaire (stabilisateur linéaire) est un circuit électronique utilisé pour stabiliser la tension de sortie à un certain niveau, indépendamment des variations de la tension d'entrée et de la charge. Il fonctionne sur le principe de la régulation linéaire du flux de courant au moyen d'un élément actif, généralement un transistor fonctionnant dans la plage active, dont la résistance est modifiée en douceur pour maintenir une tension de sortie constante.

Le composant de base d'un régulateur linéaire est un circuit de référence de tension (référence), un amplificateur d'erreur et un élément régulateur. L'amplificateur compare la tension de sortie à la valeur de référence et, sur cette base, commande le transistor pour compenser tout écart. La tension de sortie reste ainsi stable, même en cas de fluctuations de la tension d'alimentation ou de changements dans la charge connectée.

Les régulateurs linéaires se caractérisent par leur simplicité de conception, leur faible bruit et leur bonne réponse dynamique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications nécessitant une tension d'alimentation propre, telles que les circuits analogiques, les systèmes audio, les capteurs de mesure ou les composants RF. Toutefois, leur principale limite est leur faible efficacité énergétique lorsqu'il existe une différence importante entre la tension d'entrée et la tension de sortie, car l'énergie excédentaire est convertie en chaleur dissipée sur l'élément régulateur.

Les aspects thermiques tels que le refroidissement des transistors et la perte de puissance maximale doivent être pris en compte dans la conception des régulateurs linéaires. L'utilisation d'un radiateur approprié et d'une protection contre les surcharges est cruciale pour la fiabilité et la sécurité du fonctionnement du système. Par rapport aux régulateurs à impulsions, les régulateurs linéaires offrent moins d'interférences électromagnétiques, mais sont moins efficaces sur le plan énergétique lorsque les courants et les tensions d'entrée sont élevés.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI