+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Résistance thermique est une grandeur physique qui décrit la résistance qu'un matériau ou un système oppose au flux de chaleur. Elle est analogue à la résistance électrique, mais se réfère à la conductivité thermique plutôt qu'à la conductivité électrique. En termes simples, elle définit la différence de température nécessaire pour qu'un flux de chaleur unitaire traverse un élément. L'unité de résistance thermique dans SI est le kelvin par watt (K/W).
Dans un contexte technique, la résistance thermique intervient dans la description du flux de chaleur à travers des structures homogènes et complexes - des simples couches de matériaux aux systèmes électroniques entiers. Elle est définie comme le rapport entre la différence de température entre deux points et la puissance thermique circulant entre eux. Dans les systèmes réels, elle peut prendre en compte à la fois la conductivité thermique dans les solides et la résistance associée à la conduction à travers les surfaces de contact, convection ou le rayonnement.
La résistance thermique est particulièrement importante en électronique et en génie électrique, où elle permet d'évaluer la capacité des composants à dissiper la chaleur générée pendant leur fonctionnement. Ce paramètre est crucial dans la conception des circuits de puissance, des transistors de puissance, des LED, des microprocesseurs et des dispositifs nécessitant un refroidissement. Une limite de résistance thermique établie permet d'évaluer si un composant fonctionnera dans une plage de température sûre ou s'il nécessite un radiateur, des pâtes conductrices de chaleur ou d'autres systèmes de refroidissement.
Dans les structures complexes, la résistance thermique peut être une somme en série des résistances des différentes couches de matériaux et des contacts. La variation de ce paramètre en fonction de la température, de la surface de contact, de la rugosité, de la pression mécanique et des propriétés physico-chimiques de la surface est également prise en compte. La modélisation et le contrôle précis de la résistance thermique constituent une partie importante de l'ingénierie thermique, avec des implications pour la fiabilité et la performance des systèmes techniques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.