+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La robotique des bancs (robotique des essaims) est un domaine de la robotique inspiré par les phénomènes comportementaux collectifs observés dans la nature, tels que les mouvements des bancs de poissons, des essaims d'insectes ou des volées d'oiseaux. Elle se concentre sur la conception, la modélisation et le contrôle de groupes de robots simples, relativement petits, qui travaillent ensemble de manière décentralisée pour effectuer des tâches complexes sans l'aide d'un contrôleur général. Un tel système se caractérise par sa grande évolutivité, sa résistance aux défaillances des unités et sa capacité d'adaptation dans des environnements dynamiques.
Chaque robot du banc fonctionne sur la base d'informations locales obtenues de l'environnement ou de la communication avec les unités les plus proches. Leur comportement est déterminé par des règles simples qui, lorsqu'elles sont combinées, conduisent à l'émergence de schémas d'action globaux complexes. L'autonomie des agents individuels, la perception limitée de l'environnement, le fonctionnement asynchrone et l'absence de coordination centralisée sont au cœur de la robotique de banc.
Les technologies développées dans ce domaine trouvent des applications dans l'exploration spatiale, la surveillance de l'environnement, les opérations de sauvetage, l'agriculture de précision, le stockage et le transport, ainsi que dans les applications militaires et la recherche scientifique, entre autres. Grâce à leur structure distribuée, ces systèmes peuvent continuer à fonctionner même si certaines unités tombent en panne, et leur nombre peut être augmenté de manière flexible sans modifier les algorithmes de contrôle.
La robotique de quai utilise des outils issus des algorithmes bio-inspirés, de la théorie du contrôle , de l'apprentissage automatique et des systèmes multi-agents. Elle nécessite également le développement de méthodes efficaces de communication, d'évitement des collisions, de localisation relative et de consensus, qui sont essentielles pour assurer la coordination et la coopération entre les unités dans un environnement dynamique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.