+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
RSSI (Received Signal Strength Indication) est un paramètre technique qui définit le niveau de puissance d'un signal radio reçu par un appareil de communication, généralement exprimé en décibels (dB) par rapport au milliwatt (dBm) par rapport au milliwatt (dBm). En pratique, il fournit une mesure de l'intensité du signal provenant de l'émetteur vers le récepteur et est utilisé pour évaluer la qualité de la connexion dans les systèmes sans fil tels que Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSM, LTE ou les systèmes de géolocalisation.
Le RSSI n'est pas une valeur absolue avec une Balances uniforme, mais un indicateur relatif dont l'interprétation peut varier en fonction du fabricant de l'équipement et de l'implémentation des puces radio. Dans de nombreux cas, il prend la forme d'un nombre entier sur une échelle conventionnelle (par exemple de 0 à 100), où des valeurs plus élevées indiquent un signal plus fort. Dans les systèmes de bas niveau, le RSSI est souvent converti en une valeur de tension correspondant au niveau de puissance du circuit de réception.
Dans les applications pratiques, ce paramètre est utilisé pour l'optimisation de la portée, la sélection du meilleur canal de transmission, la commutation des points d'accès itinérants et comme indicateur auxiliaire dans les systèmes de localisation basés sur les signaux radio. Dans le contexte de la couche physique des communications sans fil, le RSSI permet d'évaluer si le niveau du signal est suffisant pour assurer une transmission fiable des données avec le débit spécifié et l'immunité aux interférences.
Du point de vue de l'ingénierie des systèmes radio, le RSSI est l'un des paramètres de diagnostic, avec le SNR (rapport signal/bruit), BER (taux d'erreur sur les bits) et la qualité du canal, qui, ensemble, permettent d'évaluer les conditions de transmission et de prendre des décisions adaptatives par les protocoles de communication. Dans les systèmes dont l'environnement est très dynamique, tels que les réseaux mobiles ou IoT, la variation des valeurs RSSI est une source importante d'informations sur les interférences, l'atténuation du signal et la présence d'obstacles physiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.