+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Moteur sonique - définition

Le moteur sonique est un dispositif mécanique dans lequel l'énergie d'une onde sonore est utilisée pour générer un mouvement ou un couple. Le principe de fonctionnement de ce type de moteur repose sur l'utilisation de phénomènes acoustiques, tels que la résonance ou la pression de radiation acoustique, pour induire le mouvement des composants internes ou pour transférer de l'énergie au milieu de travail. Contrairement aux moteurs électromagnétiques, à combustion ou hydrauliques classiques, le moteur sonique n'utilise pas de champ magnétique, de combustion de carburant ou de pression de fluide, mais des vibrations mécaniques contrôlées avec précision dans la gamme des fréquences acoustiques ou ultrasons.

Le cas le plus courant d'application pratique de ce principe est celui des moteurs à ultrasons, qui fonctionnent sur la base des effets piézoélectriques. Dans ces structures, des ondes de vibration à très haute fréquence sont générées, ce qui induit un micro-mouvement sur la surface de l'élément vibrant. Ce mouvement peut être converti en déplacement linéaire ou rotatif au moyen d'un couplage mécanique approprié, ce qui permet un contrôle très précis de la position ou de la vitesse. Ces types de moteurs présentent une grande réactivité et un fonctionnement peu bruyant et sont donc utilisés, entre autres, dans les mécanismes optiques de précision, la micro-robotique, la médecine et les systèmes d'automatisation , où la petite taille, l'absence de lubrification et la rapidité de réponse sont cruciales.

Bien que le terme "moteur sonique" puisse avoir des connotations théoriques plus larges et soit parfois utilisé dans des contextes conceptuels ou expérimentaux, par exemple dans la recherche sur le transport de matériaux sans contact, dans la pratique technique, il se réfère principalement aux dispositifs fonctionnant dans la gamme des ultrasons et utilisant les ondes acoustiques comme principale source d'énergie de fonctionnement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI