+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
SSI (Small Scale Integration) est un terme désignant le premier stade de la technologie des circuits intégrés, où une seule puce contenait un petit nombre de portes logiques ou de composants électroniques, ne dépassant généralement pas quelques dizaines de composants. Cette technologie a été largement utilisée dans les années 1960 et 1970 et a joué un rôle clé dans la miniaturisation des circuits électroniques, remplaçant les systèmes élaborés basés sur des composants discrets.
Les circuits SSI étaient principalement utilisés pour mettre en œuvre des fonctions logiques simples telles que les opérations de base ET, OU, NON, ainsi que pour construire des interrupteurs, des compteurs ou des registres. Malgré leur complexité limitée, ils ont permis de créer des systèmes numériques plus compacts, plus économes en énergie et plus fiables que les solutions antérieures basées sur l'assemblage à travers le trou. L'ISS a servi de base à l'émergence de niveaux d'intégration plus avancés, tels que l'ISS (intégration à moyenne échelle), l'ISS (intégration à grande échelle) ou VLSI (intégration à très grande échelle), qui ont permis la réalisation de processeurs, de contrôleurs et de mémoires complexes.
Dans le contexte des technologies actuelles, l'ISS n'est plus utilisée dans les projets d'intégration à grande échelle, mais elle est encore parfois utilisée dans l'enseignement et dans les circuits qui nécessitent des solutions logiques très simples et faciles à analyser. Le terme reste également pertinent dans l'analyse du développement historique de la microélectronique et dans la classification du degré d'intégration des circuits intégrés en fonction du nombre de fonctions logiques réalisées sur une seule puce.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.