+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Bruit gaussien est un type de bruit aléatoire dont les valeurs de l'échantillon ont une distribution statistique décrite par une fonction de densité de probabilité gaussienne (distribution normale). Cela signifie que la plupart des valeurs sont concentrées autour de la moyenne, la probabilité des valeurs extrêmes diminuant symétriquement à mesure qu'elles s'éloignent de la moyenne. Ce type de bruit est largement utilisé dans l'analyse des systèmes de communication, le traitement des signaux et la modélisation des interférences dans les systèmes de mesure et de transmission.
Une caractéristique du bruit gaussien est sa description par deux paramètres : la moyenne (généralement égale à zéro) et la variance, qui détermine l'étalement des valeurs autour de la moyenne et donc l'intensité du bruit. Bien qu'il puisse se manifester dans divers domaines (temps, espace, fréquence), sa nature statistique reste constante. Contrairement au bruit blanc , qui se définit par un spectre plat, le bruit gaussien fait référence à la distribution de l'amplitude d'un signal, indépendamment de ses propriétés spectrales. Toutefois, dans la pratique, on considère souvent un bruit blanc à distribution gaussienne, c'est-à-dire un processus aléatoire avec un spectre plat et une distribution normale des échantillons.
Le bruit gaussien est un modèle fondamental dans la théorie de l'information et les télécommunications, formant la base du canal dit à bruit blanc gaussien additif (AWGN), dans lequel un bruit aléatoire avec un spectre blanc et une distribution normale est supposé être ajouté au signal utile. Ce modèle permet l'étude analytique de l'effet du bruit sur la fiabilité de la transmission des données, la conception des filtres, correction coding et la détection des signaux.
Dans les applications pratiques, le bruit gaussien peut représenter des perturbations thermiques dans les systèmes électroniques, des fluctuations de mesure dans les capteurs analogiques ou des erreurs aléatoires dans les images numériques. Sa connaissance et ses compétences en matière de modélisation sont cruciales pour l'analyse de la qualité des systèmes et pour la conception d'algorithmes de détection, d'estimation et de filtrage des signaux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.