+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Télédation - définition

La télédistribution est le processus de transmission à distance de commandes ou de données de contrôle à un système ou dispositif d'actionnement situé à un autre endroit, souvent éloigné, par l'intermédiaire d'un moyen de transmission. Le terme englobe à la fois la transmission unidirectionnelle d'informations - de l'opérateur à l'objet contrôlé - et la mise en œuvre d'une boucle de rétroaction , dans laquelle le système répond aux commandes et fournit un retour d'information, ce qui permet une analyse et un contrôle plus poussés.

Dans un contexte technique, la télédétection est l'un des mécanismes clés des systèmes d'Automatisation , de la robotique , de la télémétrie et des dispositifs contrôlés à distance tels que les drones , les satellites, les véhicules autonomes ou les robots d'exploration. La mise en œuvre de la télédétection nécessite un protocole de communication bien conçu pour garantir non seulement l'efficacité de la transmission des commandes, mais aussi la sécurité, l'immunité au bruit et la synchronisation temporelle des opérations. Le support de transmission peut être câblé ou sans fil, impliquant la radio, la fibre optique, l'internet ou les réseaux satellitaires.

Les aspects relatifs au délai de transmission, à la fiabilité de la liaison et au formatage des données de manière à ce qu'elles puissent être décodées sans ambiguïté par le récepteur revêtent une grande importance dans les systèmes de télédonnées. Le télédossier peut être manuel (interactif), semi-automatique ou entièrement automatique, les actions directes de l'opérateur étant remplacées par des algorithmes d'intelligence artificielle ou par une logique de décision.

Le concept de téléopération est étroitement lié aux concepts de téléopération et de télécontrôle, mais se réfère principalement à l'aspect transmission des commandes plutôt qu'à leur exécution physique ou à la perception de l'environnement. Dans les applications industrielles et militaires, il s'agit d'une technique clé pour la gestion à distance d'équipements dans des environnements dangereux, difficiles d'accès ou de haute précision.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI