+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Télémétrie - définition

La télémétrie est une technologie permettant de mesurer et de transmettre à distance des données sur les paramètres physiques, chimiques ou opérationnels d'objets, de dispositifs et de systèmes, utilisée dans les domaines de l'ingénierie, de l'Automatisation industrielle, de l'énergie, des transports et de la recherche scientifique. Elle repose sur la collecte d'informations à partir de capteurs et de transducteurs, leur traitement et leur transmission sans fil ou câblée à des centres de contrôle, des bases de données ou des systèmes d'analyse en temps réel.

Le fonctionnement des systèmes de télémétrie repose sur l'interaction de trois composants principaux : les unités de mesure équipées de capteurs, les systèmes de traitement des signaux et les systèmes de transmission des données. Les capteurs mesurent des quantités physiques telles que la température, la pression, la vitesse, la tension électrique ou les niveaux de rayonnement, puis les convertissent en signaux électriques, numériques ou radio. Les systèmes à microprocesseur effectuent la conversion et le filtrage des données, éliminant le bruit et optimisant le flux d'informations en fonction des exigences du système.

La transmission des données dans les systèmes de télémétrie s'effectue à l'aide de diverses technologies de communication, notamment les ondes radio, les réseaux cellulaires GSM/LTE/5G, les systèmes satellitaires, les communications IoT (Internet des objets), les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Network) et les protocoles de transmission câblée tels que Ethernet, RS-485 ou la fibre optique. Selon l'application, la télémétrie peut utiliser la transmission unidirectionnelle, qui implique l'envoi de données à un récepteur, ou la communication bidirectionnelle, qui permet l'interaction et le contrôle des dispositifs à distance.

Les applications de la télémétrie comprennent la surveillance des processus industriels, la gestion des réseaux électriques , le contrôle du trafic aérien et ferroviaire, les systèmes de diagnostic des véhicules et l'exploration spatiale, où la télémétrie permet d'envoyer des données depuis des engins spatiaux et des satellites vers des centres opérationnels sur Terre. Dans le secteur médical, elle est utilisée dans les systèmes de télémétrie pour surveiller les signes vitaux des patients et transmettre des informations aux unités de diagnostic, ce qui permet de surveiller la santé à distance.

Les systèmes de télémétrie avancés intègrent des algorithmes d'intelligence artificielle et machine learning, qui analysent de grandes quantités de données en temps réel, prédisent les pannes et optimisent les performances des appareils. La mise en œuvre des technologies en nuage permet un accès global aux données de télémétrie et leur analyse dans les systèmes de maintenance prédictive. Les normes de télémétrie actuelles comprennent des protocoles de communication à faible consommation d'énergie et à haute tolérance aux pannes, ce qui permet un fonctionnement à long terme des équipements dans des endroits difficiles d'accès tels que les installations industrielles sous-marines, les drones ou les stations météorologiques éloignées.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI