+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Télédétection est un domaine de la technologie et de la science qui traite de l'acquisition d'informations sur des objets, des phénomènes ou des surfaces sans contact physique direct avec la zone étudiée, à l'aide d'ondes électromagnétiques. Le processus consiste à enregistrer le rayonnement réfléchi, émis ou diffusé par un objet cible à l'aide de capteurs placés sur des plates-formes distantes - telles que des satellites, des drones , des avions ou des dispositifs au sol - puis à analyser les données obtenues afin d'identifier et de classer les caractéristiques observées.
En pratique, la télédétection couvre une large gamme spectrale - du rayonnement visible, infrarouge, aux micro-ondes et ondes radio. Les diverses gammes permettent d'observer les propriétés physiques et chimiques des surfaces, telles que la température, l'humidité, la structure, la composition des matériaux, la végétation ou la contamination. Un élément important est l'étalonnage du capteur et le traitement du signal pour la correction géométrique, atmosphérique et radiométrique, ce qui permet d'obtenir des données de mesure fiables.
La télédétection est divisée en deux catégories : passive et active. Dans le premier cas, le capteur enregistre le rayonnement naturel (par exemple la lumière du soleil), tandis que dans le second, il utilise sa propre source d'émission, par exemple le radar ou le lidar , qui génère un signal et analyse sa réflexion sur la surface. Cette technique a de nombreuses applications dans les domaines de la surveillance environnementale, de l'agriculture de précision, de la géologie, de l'hydrologie, de l'aménagement du territoire, de l'armée, de la météorologie, ainsi que dans la gestion des urgences, par exemple pour l'évaluation des effets des catastrophes naturelles.
L'interprétation des données de télédétection nécessite des outils informatiques avancés, des algorithmes de classification, des méthodes de segmentation d'images et des systèmes d'information spatiale (SIG). La télédétection moderne utilise les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour analyser automatiquement les images et détecter les changements dans le temps, ce qui augmente considérablement son efficacité et sa gamme d'applications.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.