+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Émetteur-récepteur - définition

Transceiver (abréviation de transmetteur-récepteur) est un circuit électronique qui combine les fonctions d'un émetteur et d'un récepteur dans un seul boîtier ou système. Sa tâche principale est de mettre en œuvre une communication bidirectionnelle des signaux, ce qui signifie qu'il peut à la fois transmettre et recevoir des signaux dans la même bande de fréquence ou dans des bandes séparées - en fonction de l'architecture.

Les émetteurs-récepteurs sont couramment utilisés dans les systèmes de transmission de données tels que les réseaux informatiques (par exemple Ethernet), les communications sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa), les communications radio (CB, SDR, stations radio), ainsi que dans les solutions à fibre optique (par exemple SFP - Small Form-factor Pluggable). Selon la technologie de transmission, l'émetteur-récepteur peut fonctionner à diverses couches du modèle OSI - de la couche physique à la couche de liaison de données.

Du point de vue de la conception, un émetteur-récepteur peut être un circuit intégré (par exemple dans un microcontrôleur ou un module RF), un module séparé avec des interfaces d'entrée/sortie ou un composant intégré avec une antenne, un amplificateur de puissance, un filtre et un convertisseur analogique-numérique. Dans les systèmes numériques, il fait également office d'interface , traduisant les niveaux de tension et les formats de signaux entre différents dispositifs, par exemple sur les bus CAN, RS-485 ou USB.

Les émetteurs-récepteurs modernes se caractérisent par une grande souplesse de configuration : ils peuvent changer dynamiquement de mode de fonctionnement, modifier les paramètres de modulation, les vitesses de transmission et la fréquence porteuse. Les systèmes radio utilisent souvent des solutions TDD (Time Division Duplex) ou FDD (Frequency Division Duplex), qui déterminent comment la transmission et la réception sont séparées dans l'espace de temps ou de fréquence. Dans les applications intégrées aux microcontrôleurs, les émetteurs-récepteurs fonctionnent souvent avec des circuits qui contrôlent la logique de transmission et les protocoles de communication.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI