+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Thyristors - définition

[Le Thyristors est un élément semi-conducteur de puissance avec une structure de type PNPN à quatre couches, principalement utilisé comme commutateur électronique dans les circuits à courant alternatif (AC)](/ca/fr/news/library-articles/page/62146/) et à courant continu (DC). Il se caractérise par sa capacité à conduire des courants importants lorsque la conduction est initiée par un signal de commande appliqué à la grille, tout en conservant une résistance élevée aux tensions de blocage à l'état bloqué. Le mécanisme de fonctionnement du Thyristors est basé sur le phénomène de rupture de la jonction d'avalanche dans des conditions de polarisation appropriées et sur la rétroaction positive entre les deux transistors internes (NPN et PNP) qui composent sa structure.

Lorsque l'impulsion est appliquée à l'électrode de grille, le Thyorsors passe de l'état de blocage à l'état de conduction et reste dans cet état même après la disparition de l'impulsion, jusqu'à ce que le courant d'anode tombe en dessous d'une certaine valeur seuil appelée courant de maintien. Dans les applications à courant alternatif, la commutation du Thyristors a généralement lieu lorsque le courant passe naturellement par zéro, tandis que dans les systèmes à courant continu , un forçage supplémentaire du processus de commutation est nécessaire.

Les Thyristors sont largement utilisés dans les systèmes de contrôle de la puissance, les redresseurs commandés, les systèmes de régulation de la tension, les convertisseurs de fréquence et la protection contre les surtensions. Leur capacité à fonctionner à des tensions et des courants élevés, ainsi que leurs faibles pertes de conduction, les rendent indispensables dans la production d'énergie, les entraînements électriques et les systèmes d'automatisation industriels . Les progrès technologiques ont également conduit au développement de variétés spécialisées de Thyristors, telles que les Triacs, les GTO (Gate Turn-Off Thyristors) ou les IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristors), permettant un contrôle plus avancé des états de conduction et d'extinction dans les applications exigeantes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI