+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Système linéaire - définition

Un système linéaire est un système physique ou mathématique dont le comportement peut être décrit par des équations linéaires satisfaisant au principe de superposition. Cela signifie que la réponse du système à la somme de plusieurs signaux d'entrée est égale à la somme des réponses à chacun de ces signaux pris individuellement, et que la réponse à un signal d'entrée dont l'amplitude est multipliée par une constante est également multipliée par cette même constante. En électronique et sur le site , la théorie du contrôle systèmes linéaires est le modèle fondamental pour l'analyse et la conception des systèmes dynamiques.

Dans le contexte des systèmes électriques, un système linéaire est constitué d'éléments passifs et actifs tels que des résistances, des condensateurs et des amplificateurs fonctionnant dans le domaine linéaire, c'est-à-dire sans distorsion non linéaire. Les caractéristiques courant-tension de ces éléments doivent être linéaires, ce qui signifie qu'il y a proportionnalité entre les grandeurs électriques. Pour de tels systèmes, il est possible d'utiliser des outils d'analyse classiques tels que la méthode de l'opérateur de Laplace, les fonctions de transition, les réponses impulsionnelles ou les transformées de Fourier.

Les systèmes linéaires présentent un comportement prévisible qui permet une modélisation précise, simulation et la conception de circuits de filtrage, d'amplification, d'intégration ou de différenciation. Dans la pratique, cependant, chaque dispositif réel a ses limites de linéarité - découlant, par exemple, de la saturation, de la plage de tension de fonctionnement ou des propriétés des matériaux - de sorte que le concept de système linéaire se réfère principalement au fonctionnement dans une certaine plage de paramètres, où les non-linéarités sont négligeables ou inexistantes.

Dans les systèmes de contrôle et l'Automatisation les systèmes linéaires sont le plus souvent décrits par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Cela permet d'approfondir la théorie de la stabilité, la réponse à un échelon, l'espace d'état et la conception de régulateurs sur la base de méthodes d'ingénierie classiques ou modernes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI