+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un nœud électrique est un point dans un circuit électrique, où au moins trois branches porteuses de courant se connectent. En termes théoriques, il s'agit du point où tous les fils et éléments connectés ont le même potentiel électrique , quelle que soit leur nature - résistive, capacitive ou inductive. Dans l'analyse des circuits, la notion de nœud est cruciale lors de l'utilisation de la méthode des mailles et de la méthode des nœuds, qui sont des outils essentiels en génie électrique et en électronique.
Le nœud sert de point de référence logique lors de la définition des tensions entre les différentes parties d'un circuit. On suppose que la tension en un point donné du circuit est liée au potentiel par rapport à un nœud de référence choisi, appelé masse ou point zéro. À partir de là, des équations sont construites pour décrire la relation entre les courants et les tensions, en suivant la loi de Kirchhoff pour les courants, qui stipule que la somme algébrique des courants entrant et sortant d'un nœud est égale à zéro.
Dans la pratique de l'ingénierie, le concept de nœud est utilisé non seulement dans l'analyse des schémas électriques, mais aussi dans la modélisation des réseaux électriques, des circuits intégrés, des systèmes de puissance et des circuits logiques. Dans les circuits multiconnectés, l'identification des nœuds réduit la complexité de l'analyse, optimise la conception des circuits imprimés et génère automatiquement des matrices décrivant les propriétés du réseau.
Du point de vue de la topologie des circuits, un nœud définit les limites entre les branches - sections élémentaires du réseau contenant un seul élément de circuit ou un ensemble d'éléments dans lesquels le courant a un sens de circulation défini de manière unique. L'analyse des nœuds est l'un des outils de base de la conception et du diagnostic des circuits électroniques, qui soutient à la fois les simulations informatiques et les calculs manuels classiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.