+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Alimentations à découpage (SMPS) - définition

Commutation-alimentations à découpage (Alimentations à découpage. alimentation à découpage, SMPS) est une alimentation électrique électronique, qui convertit l'énergie électrique d'un niveau de tension à un autre par la commutation rapide d'éléments semi-conducteurs, tels que les Transistors, et des éléments de stockage de l'énergie \n- principalement des bobines et des condensateurs- principalement des bobines et des condensateurs. Il fonctionne selon le principe de l'activation et de la désactivation périodiques du flux de courant, ce qui permet de convertir l'énergie avec un rendement beaucoup plus élevé que les alimentations linéaires traditionnelles.

L'objectif premier d'une alimentation à découpage est de stabiliser la tension de sortie malgré les variations de la tension d'entrée ou de la charge. Contrairement aux systèmes linéaires, qui régulent la tension en dissipant l'énergie excédentaire sous forme de chaleur, une alimentation à découpage contrôle la tension moyenne au moyen de la modulation de largeur d'impulsion (PWM Pulse Width Modulation), ce qui se traduit par des pertes d'énergie plus faibles et un rendement plus élevé, dépassant souvent 85-90%.

Les alimentations en mode-les Alimentations à découpage se présentent sous diverses configurations topologiques, telles que buck (réduction de la tension), boost_ (augmentation de la tension), buck\N- boost (à la fois vers le haut et vers le bas)-boost_ (à la fois à la hausse et à la baisse)- et à la baisse-tension), ainsi que l'abaissement de la tension), ou dans des structures plus complexes avec isolation galvanique, telles que les topologies flyback, forward (vers l'avant), demi-bridge_ i full-bridge. Leur choix dépend de la puissance requise, l'isolation, la plage de tension et la fréquence de fonctionnement.

Les Alimentations de ce type sont largement utilisées dans les équipements informatiques, les télécommunications, les équipements médicaux, l'automatisation, les systèmes d'éclairage LED et l'industrie automobile. Leur petite taille, leur faible poids, leur capacité à fonctionner sur une large gamme de tensions d'entrée et leur rendement élevé en font un standard dans les conceptions électroniques modernes. La conception des SMPS exige que l'on prenne en compte les questions relatives à l'émission d'interférences électromagnétiques (EMI) les interférences électromagnétiques (EMI), la stabilité du système de contrôle et la dissipation efficace de la chaleur.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI