+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Gyroscope laser est un dispositif inertiel de précision utilisé pour mesurer la vitesse angulaire de rotation autour d'un ou plusieurs axes. Contrairement aux gyroscopes mécaniques qui utilisent des masses en rotation, le gyroscope laser fonde son fonctionnement sur le phénomène d'interférence des ondes lumineuses dans un système de résonateur optique fermé. L'effet physique clé utilisé dans ce type de conception est l'effet Sagnac, impliquant la différence entre les chemins optiques parcourus par deux faisceaux laser en rotation-dans un système de référence rotatif.
La configuration de base d'un gyroscope laser comprend un circuit optique - généralement sous la forme d'un triangle ou d'un carré fermé - dans lequel sont générés deux faisceaux lumineux cohérents se déplaçant dans des directions opposées. Au repos, les longueurs optiques des deux trajectoires sont identiques et les interférences ne présentent pas de déphasage. Lorsque le système est tourné autour d'un axe perpendiculaire au plan de la circonférence, l'effet de Sagnac provoque un changement de phase, l'effet sagnac entraîne une modification du chemin optique relatif de chaque faisceau, ce qui entraîne un déphasage proportionnel à la vitesse angulaire.
En enregistrant ce déphasage, il est possible de déterminer la rotation précise sans avoir recours à des composants mécaniques en mouvement. En conséquence, les gyroscopes laser se caractérisent par une très grande stabilité, les gyroscopes laser se caractérisent par une très grande stabilité, une résistance aux vibrations et une longue durée de vie, ce qui les rend particulièrement utiles dans l'aviation, la navigation maritime, les systèmes spatiaux, ainsi que dans la technologie des véhicules autonomes.
Les gyroscopes laser sont inclus dans le groupe des gyroscopes optiques, qui comprend également les dispositifs utilisant fibre optique (FOG - Gyroscope à fibre optique). Par rapport à ces derniers, le gyroscope laser nécessite un alignement précis des résonateurs à miroir et la stabilisation des paramètres du laser, mais offre une sensibilité et une précision accrues pour les applications nécessitant la détection de très faibles changements d'orientation.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.