+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Programmation de robots industriels et domestiques

Date de publication: 02-06-2025 Date de mise à jour: 24-03-2026 🕒 8 min de lecture

Les robots envahissent de plus en plus d'aspects de notre vie, devenant un élément essentiel tant dans l'industrie que dans l'environnement domestique. Des lignes de production automatisées, où les robots effectuent des tâches répétitives et précises, aux aspirateurs intelligents qui maintiennent nos sols propres de manière autonome, la programmation des robots joue un rôle clé dans leur fonctionnement efficace. Dans cet article, nous répondrons aux questions clés sur la programmation des robots : Quelles méthodes et quels outils sont utilisés pour programmer les robots industriels et domestiques ? Quels langages de programmation dominent dans ces deux domaines et quelles sont leurs applications spécifiques ? Sur quoi faut-il particulièrement se concentrer lorsqu'on commence à programmer des robots afin d'utiliser efficacement leur potentiel ?

La robotique est un domaine en développement dynamique, influençant divers aspects de notre vie. Grâce aux progrès technologiques, les robots augmentent non seulement l'efficacité de la production, mais améliorent également le confort de la vie quotidienne.

Robots industriels – où et comment sont-ils programmés ?

Les robots industriels ont révolutionné de nombreux secteurs industriels, en prenant en charge des tâches nécessitant répétabilité, précision ou dangereuses pour l'homme. Leur application polyvalente comprend notamment :

  • Assemblage et soudage de pièces automobiles : les robots assemblent avec une grande précision et répétabilité les éléments de carrosserie, montent des sous-ensembles et effectuent des soudures, assurant une haute qualité et durabilité des connexions.
  • Emballage et palettisation de produits : les robots disposent rapidement et efficacement les marchandises sur des palettes, les trient et les préparent pour le transport, optimisant la logistique d'entrepôt.
  • Peinture et collage d'éléments : les robots assurent une application uniforme et précise de peinture ou de colle sur différentes surfaces, ce qui est crucial dans l'industrie automobile, de meubles et autres.

De nombreuses entreprises optent pour la programmation des robots en mode hors ligne pour éviter les coûts d'arrêts de production. Les programmes de contrôle des robots sont créés et testés dans un environnement virtuel, puis transférés au robot. Les outils populaires pour la programmation hors ligne et la simulation incluent :

  • SprutCAM Robot : c'est un système CAM avancé qui permet de créer des programmes pour des robots de toute cinématique et contrôle. Le programme permet la simulation de processus technologiques, l'optimisation des trajectoires d'outils, la gestion des modèles 3D et l'intégration avec différents fabricants de robots, tels que ABB, FANUC ou KUKA. Cela permet aux ingénieurs de planifier précisément les mouvements du robot et d'éviter les collisions potentielles.
  • KUKA.Sim Pro : c'est un logiciel de simulation et de programmation pour les robots KUKA, qui permet de créer des modèles virtuels de lignes de production et de tester les programmes dans un environnement sécurisé. Il permet l'optimisation des cycles de travail, l'analyse de l'accessibilité et la simulation de différents scénarios.
  • MotoSim EG-VRC : un environnement de développement de Yaskawa, qui sert à simuler les processus et à créer des programmes pour les robots Motoman. Il permet de démarrer et de tester virtuellement les applications, d'optimiser les trajectoires et de vérifier le temps de cycle.

Les robots industriels nécessitent des langages et des environnements de programmation spécialisés, qui assurent un contrôle précis et une synchronisation avec d'autres dispositifs :

  • KRL (KUKA Robot Language) : c'est un langage de programmation utilisé pour contrôler les robots KUKA. La syntaxe de KRL est similaire à celle de Pascal, ce qui facilite l'apprentissage pour les programmeurs. Ce langage offre des fonctionnalités avancées, telles que la gestion des capteurs, la communication avec des dispositifs externes et la modification dynamique des trajectoires.
  • RAPID : c'est un langage de programmation pour les robots ABB, caractérisé par une structure modulaire et des capacités étendues de planification de mouvement. RAPID permet de créer des programmes complexes, de définir ses propres procédures et fonctions, et de gérer efficacement les données.
  • RT ToolBox3 : un logiciel de Mitsubishi Electric, qui sert à programmer, simuler et configurer les robots de cette marque. RT ToolBox3 offre une interface graphique intuitive, des outils d'optimisation de mouvement et des fonctions de diagnostic.

Outre les langages de programmation traditionnels, les outils de programmation graphique gagnent en popularité, simplifiant le processus de création de programmes pour les robots. Un exemple de cet outil est VAL BLOCKS de Stäubli, qui permet la programmation des robots à l'aide d'une interface intuitive « glisser-déposer ». Cela permet même aux personnes sans connaissances avancées en programmation de créer des applications simples pour les robots.

Robots domestiques – comment aident-ils et comment les programmer ?

Les robots domestiques gagnent en importance, offrant un soutien dans les tâches quotidiennes, le divertissement et l'éducation. Il est important de souligner que leur rôle dépasse celui des jouets – ils deviennent de véritables assistants dans de nombreux aspects de la vie domestique. Exemples d'applications de robots domestiques :

  • Aspirateurs automatiques (par exemple, iRobot Roomba) : ces appareils autonomes nettoient les sols, les tapis et autres surfaces, utilisant des capteurs pour naviguer et éviter les obstacles. Les utilisateurs peuvent programmer des horaires de nettoyage, définir des zones à nettoyer et même les contrôler à distance via des applications mobiles.
  • Robots de cuisine : ce sont des appareils avancés qui automatisent le processus de préparation des repas. Ils peuvent mélanger des ingrédients, hacher des légumes, pétrir de la pâte et même cuisiner selon des recettes programmées. Certains modèles enseignent aux utilisateurs de nouvelles recettes et techniques de cuisine.
  • Appareils éducatifs et de divertissement : ces robots soutiennent le développement des enfants et des adultes grâce à des jeux interactifs, des jeux éducatifs et l'apprentissage de la programmation.

De nombreux robots domestiques, notamment éducatifs, offrent la possibilité de programmation, permettant de personnaliser leur comportement et leurs interactions. Les robots éducatifs programmables qui aident à apprendre la programmation incluent par exemple :

  • Thymio II : c'est un robot éducatif polyvalent qui enseigne les bases de la robotique et de la programmation. Équipé de capteurs et d'actionneurs, il permet d'expérimenter avec différents comportements. La programmation de Thymio II se fait à l'aide d'un langage graphique simple ou de langages textuels plus avancés, permettant l'apprentissage à différents niveaux.
  • Ozobot Evo : un petit mais puissant robot qui initie les enfants au monde de la programmation par le jeu. La programmation d'Ozobot Evo se fait à l'aide de codes de couleur dessinés sur papier ou du langage de blocs Blockly sur des appareils mobiles.
  • Anki Cozmo : ce robot AI enseigne les bases de la programmation en Python. Les enfants peuvent créer des programmes qui contrôlent les mouvements, les émotions et les interactions de Cozmo, développant la pensée logique et les compétences de résolution de problèmes.

Les modèles de robots domestiques plus avancés offrent de vastes possibilités de personnalisation :Réglage des horaires de travail : l'automatisation des tâches quotidiennes, telles que le nettoyage, permet de gagner du temps et d'améliorer le confort de vie. Définition des zones de nettoyage : les utilisateurs peuvent spécifier quelles zones de la maison doivent être nettoyées et lesquelles doivent être évitées, ce qui est particulièrement utile dans les maisons avec différents types de sols ou d'obstacles. Chargement des mises à jour logicielles : les mises à jour régulières permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer les performances et la sécurité du robot.

Les outils et langages de programmation en robotique varient selon les applications du robot. En robotique industrielle, l'approche de bas niveau domine, assurant l'efficacité et un contrôle précis :

  • C++: un langage de programmation qui offre une haute performance et un contrôle sur le matériel. Il est largement utilisé en robotique industrielle, où la rapidité de réponse et la fiabilité sont cruciales.
  • Langages des fabricants (par exemple, RAPID, KRL) : des langages de programmation spécialisés adaptés à des modèles spécifiques de robots industriels.

Des frameworks tels que ROS (Robot Operating System) facilitent la création d'applications robotiques complexes, fournissant un ensemble d'outils et de bibliothèques pour la communication, la perception et la planification des mouvements. En robotique domestique et éducative, la programmation est généralement plus simple et plus accessible :

  • Python : un langage de programmation caractérisé par une syntaxe simple et une lisibilité du code. Python est populaire dans l'éducation et parmi les amateurs, car il permet de créer rapidement des prototypes et d'expérimenter avec des robots.
  • JavaScript : un langage de programmation utilisé pour créer des interfaces interactives et des applications web. En robotique domestique, JavaScript peut être utilisé pour contrôler des robots via un navigateur web.
  • Scratch, Blockly : des langages de programmation graphiques qui permettent d'assembler des blocs de code. Ils sont idéaux pour les enfants et les débutants, car ils facilitent la compréhension des concepts de base de la programmation.

Des plateformes populaires, telles que Arduino et Raspberry Pi, permettent de créer ses propres projets robotiques DIY], donnant aux utilisateurs un contrôle total sur le matériel et le logiciel.

Vérifiez les propositions de projets DIY

Défis courants en programmation de robots

La programmation de robots, malgré ses nombreux avantages et bénéfices, est associée à une série de défis qui compliquent son déploiement généralisé et efficace. Comprendre ces obstacles est crucial pour le développement futur de ce domaine.Complexité des langages et des environnements : la programmation de robots nécessite souvent la connaissance de langages spécialisés (tels que KRL ou RAPID) et d'environnements de développement complexes. La diversité des outils et technologies disponibles peut être écrasante, et leur maîtrise nécessite du temps et des efforts.Intégration avec d'autres systèmes : de nombreuses entreprises utilisent des systèmes de production ou informatiques existants, qui peuvent être incompatibles avec les solutions robotiques modernes. L'intégration des robots avec ces systèmes peut être compliquée et coûteuse, nécessitant l'adaptation du logiciel et du matériel.Limitations matérielles et temps réel : les robots doivent souvent fonctionner en temps réel, réagissant aux conditions changeantes de l'environnement. Les limitations matérielles, telles que la puissance de calcul ou la bande passante, peuvent rendre difficile l'atteinte de la vitesse et de la précision requises.Sécurité d'utilisation : les robots, en particulier industriels, peuvent représenter un danger pour les humains s'ils ne sont pas correctement programmés et sécurisés. Assurer une collaboration sûre entre les humains et les robots (travail collaboratif) est un défi clé en robotique.Manque de standardisation et difficulté d'apprentissage : l'absence de normes uniformes en programmation de robots complique l'échange de connaissances et d'expériences entre les programmeurs. L'apprentissage de la programmation de robots est souvent difficile et nécessite l'accès à des formations spécialisées et des ressources.

Il est toutefois important de se rappeler que commencer l'aventure en robotique ne doit pas toujours être associé à de grands coûts. Des simulateurs et des kits de robots éducatifs sont disponibles, permettant d'apprendre la programmation et d'expérimenter sans avoir à investir dans un équipement coûteux.

Résumé

La programmation de robots (tant industriels que domestiques) ne doit pas être réservée uniquement aux spécialistes. Grâce aux outils disponibles et au nombre croissant de matériaux éducatifs, il est de plus en plus facile de commencer ses propres projets. De nombreux exemples pratiques et des environnements de développement intuitifs font que la robotique cesse d'être une abstraction et devient un chemin de développement réel – tant au travail qu'à la maison.

Pour tous les passionnés de robotique, qu'ils soient débutants ou avancés, TME offre un large choix de composants et d'outils qui permettront de réaliser même les projets les plus ambitieux. Des microcontrôleurs et contrôleurs PLC, en passant par les capteurs et moteurs, jusqu'aux logiciels spécialisés et kits éducatifs. Nous vous invitons à découvrir notre offre.

Robotique et prototypage

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

rightColumnPicture rightColumnPicture

VOIR AUSSI