+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 25-06-2025 🕒 25 min de lecture
Dans les installations électriques modernes, il est difficile d'imaginer l'ordre, la sécurité et la facilité de maintenance sans un système approprié de gestion des câbles. Les chemins de câbles – souvent sous-estimés mais extrêmement importants – permettent non seulement d'organiser esthétiquement les câbles, mais surtout de les protéger contre les dommages, la poussière, l'humidité ou la surchauffe.
Dans cet article, nous expliquons ce que sont les chemins de câbles, quels sont leurs types et matériaux de fabrication, où et comment les installer, ainsi que les points à surveiller pour éviter les erreurs et respecter les normes. Les informations recueillies aideront tant les amateurs que les professionnels à choisir les solutions appropriées pour leurs projets – qu'il s'agisse d'un bureau à domicile, d'un tableau de distribution industriel ou d'une infrastructure extérieure.
Informations clés en bref :
Les chemins de câbles constituent l'un des éléments de base des installations électriques modernes. Ils permettent de guider les câbles en toute sécurité et de manière ordonnée dans divers environnements – des bâtiments résidentiels aux installations industrielles, en passant par l'infrastructure informatique et de transport. Dans cette partie de l'article, nous examinons ce que sont exactement les chemins de câbles, quelles fonctions ils remplissent et pourquoi ils sont un élément indispensable d'une infrastructure d'installation bien pensée.
Un chemin de câbles est une gaine rigide – généralement sous la forme d'un canal ouvert ou fermé – destinée à guider et protéger les câbles électriques, de signal, de télécommunication ou les tuyaux d'installation. Il peut être fabriqué en plastique, en métal ou en matériaux spécialisés tels que les technopolymères sans halogène.
Les fonctions de base des chemins comprennent :
L'utilisation de chemins de câbles offre de nombreux avantages tangibles – tant du point de vue de la sécurité que de la fonctionnalité et de l'esthétique.
Le choix du type de chemin de câbles approprié dépend principalement des conditions dans lesquelles il doit fonctionner. L'un des critères clés est le matériau de fabrication, qui détermine la résistance du chemin aux facteurs mécaniques, chimiques, thermiques et environnementaux. Dans cette section, nous examinerons les types de chemins les plus populaires en termes de matériau dont ils sont faits.
Le choix du matériau n'est pas seulement une question de coût – c'est une décision qui affecte la durabilité, la sécurité et la conformité aux normes en vigueur pour une application donnée. Voici les solutions les plus couramment utilisées :
Métalliques (acier galvanisé, aluminium, inoxydable)
Les chemins de câbles métalliques sont principalement utilisés dans l'industrie et l'infrastructure technique, où une résistance mécanique plus élevée est nécessaire. Selon le type de métal :
Les chemins métalliques sont particulièrement recommandés dans les endroits exposés aux chocs, aux vibrations, aux températures élevées ou aux conditions climatiques changeantes.
Sans halogène (LSZH), en polypropylène
Pour les environnements à exigences de sécurité accrues – tels que les transports publics, les établissements médicaux, les infrastructures critiques – des chemins en matériaux spécialisés sont conçus :
L'utilisation de ces matériaux est parfois indispensable lorsque la fonctionnalité n'est pas le seul critère, mais aussi le respect de normes et de certifications strictes (par exemple, EN 45545-2 dans le secteur ferroviaire).
PVC (plastique)
Les chemins en polychlorure de vinyle (PVC) sont parmi les plus couramment rencontrés dans les installations domestiques et de bureau. Ils sont :
Les chemins en PVC sont disponibles dans différentes couleurs (y compris imitation bois) et dimensions, ce qui permet de les adapter à la décoration intérieure et à la spécificité de l'installation.
Le choix du matériau du chemin doit être précédé d'une analyse des conditions environnementales et des exigences en matière de sécurité, d'esthétique et de possibilités de modification ultérieure de l'installation.
Outre le matériau de fabrication, un critère très important pour le choix d'un chemin de câbles est sa construction, qui influence la méthode de montage, l'accès aux câbles, la ventilation et le niveau de protection. Selon la spécificité de l'installation – qu'il s'agisse d'un tableau de distribution industriel, d'un centre de données ou d'un bureau à domicile – il est judicieux de choisir le type de construction approprié.
Chemins pleins
Ce sont des chemins à construction fermée, sans perforations ni ouvertures de ventilation. Ils offrent :
Ils sont le plus souvent utilisés dans les tableaux de distribution, les usines et là où l'installation doit être entièrement protégée (par exemple, dans les halls très poussiéreux). Leur inconvénient est une ventilation limitée, ce qui peut entraîner une surchauffe des câbles – surtout en cas de forte charge électrique.
Chemins perforés
Ce sont des chemins avec des ouvertures dans les parois ou le fond, qui améliorent :
Idéaux pour les applications nécessitant des inspections fréquentes, des maintenances ou des modifications de l'installation – par exemple, dans les bureaux, les installations de télécommunications, sur les lignes de production. Ils combinent une protection modérée avec une grande fonctionnalité.
Chemins grillagés
Fabriqués à partir de fils formant un treillis, ils offrent :
Principalement utilisés dans les environnements informatiques dynamiques – centres de données, salles de serveurs, bureaux technologiques. Leur construction ouverte favorise l'esthétique et le design moderne, mais offre une protection mécanique moindre.
Chemins en échelle
Ils se composent de deux profils latéraux reliés par des échelons, ressemblant à une échelle. Ils sont destinés à :
Grâce à leur construction ouverte, ils se ventilent bien, et leur résistance mécanique permet de guider de grandes quantités de câbles de puissance ou de données sans risque de fléchissement et de déformation.
Chemins peignes
Ils se caractérisent par des parois rigides avec des encoches (« doigts »), grâce auxquelles :
Principalement utilisés dans les armoires de commande et d'automatisation industrielle, où un accès rapide et un placement précis des câbles de signal et d'alimentation sont nécessaires.
Chemins flexibles
Fabriqués à partir de matériaux souples (par exemple, polypropylène), ils permettent :
Ils trouvent leur application dans des espaces non standard – par exemple, dans les meubles de bureau, les systèmes audio-vidéo, dans les installations modernisées où il faut contourner des obstacles structurels.
Chaque type de construction de chemin de câbles a une fonction et une application spécifiques. Par conséquent, le choix de la solution appropriée doit tenir compte non seulement du lieu de montage et du type de câblage, mais aussi des besoins en matière de ventilation, d'accès pour la maintenance et de résistance aux conditions extérieures.
La méthode de montage des chemins de câbles est étroitement liée à leur fonction et à l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Différents types de localisation nécessitent des solutions différentes en termes d'esthétique, de résistance et d'accessibilité des câbles. Voici les principaux types de chemins de câbles classés par lieu d'installation.
Chemins muraux (en saillie et encastrés)
Les chemins de câbles muraux sont la solution la plus couramment utilisée dans les bâtiments résidentiels, de bureaux et commerciaux. Ils se présentent sous deux versions principales :
Le choix entre la version en saillie et encastrée dépend des besoins fonctionnels et esthétiques de l'espace concerné.
Chemins de sol
Utilisés dans les installations au sol, notamment là où les câbles doivent être guidés à travers des espaces ouverts, tels que :
Les chemins de sol sont généralement équipés de couvercles à encliquetage facilitant l'accès à l'intérieur. Grâce à eux, il est possible de guider esthétiquement et en toute sécurité les câbles d'alimentation et de données vers les postes de travail sans risque de trébuchement ou de dommage accidentel des câbles.
Chemins extérieurs
Les chemins destinés à être installés à l'extérieur des bâtiments ou dans des environnements exposés (par exemple, industrie, infrastructure de transport) se caractérisent par :
Ils trouvent leur application notamment dans les systèmes d'éclairage extérieur, l'alimentation des portails, les installations photovoltaïques ou les systèmes de surveillance sur les façades.
Chemins d'angle
Groupe spécial de chemins destinés à guider les câbles dans les coins des pièces, tant verticalement qu'horizontalement. Souvent utilisés :
Grâce à des formes et des connecteurs d'angle spéciaux, il est possible de maintenir la continuité de l'installation sans avoir à couper et à ajuster de manière complexe les sections de chemins. Ils offrent une finition esthétique même dans des espaces géométriquement difficiles.
En fonction de la disponibilité de l'espace, du type de câbles et de l'exploitation prévue – il est conseillé de choisir un type de chemin qui permettra une installation sûre, durable et soignée. Dans la partie suivante de l'article, nous examinerons dans quels environnements et secteurs ils sont utilisés.
En raison de leur fonctionnalité et de leur diversité de construction, les chemins de câbles trouvent leur application dans de nombreux environnements – des systèmes industriels avancés aux installations domestiques quotidiennes. Le choix approprié du chemin pour une application spécifique influence non seulement l'esthétique et l'ordre, mais aussi la sécurité et la fiabilité de l'installation.
Dans les environnements industriels, commerciaux et infrastructurels, les chemins de câbles jouent un rôle clé dans la garantie de la continuité du travail et de la conformité aux exigences techniques et normes de sécurité.
Industrie
Dans les halls de production et les usines, les chemins (notamment métalliques et perforés) guident les installations alimentant les machines, les lignes technologiques et les systèmes d'éclairage. Grâce à leur résistance aux dommages mécaniques et aux vibrations, ils garantissent la durabilité même dans des conditions d'exploitation difficiles.
Énergie
Dans les centrales électriques, les parcs éoliens et les installations photovoltaïques, les chemins en échelle et perforés permettent de guider les câbles énergétiques lourds sur de longues distances, garantissant à la fois ventilation et accès facile pour la maintenance.
Télécommunications
Dans les centres de données, les salles de serveurs et les installations de télécommunication, les chemins grillagés dominent, permettant une organisation facile des câbles à fibres optiques, de signal et de réseau, ainsi qu'une dissipation efficace de la chaleur.
Infrastructure de transport
Les aéroports, gares, tunnels et autres infrastructures publiques utilisent des systèmes de chemins pour l'alimentation, l'éclairage, la signalisation et les réseaux de communication. Ici, les propriétés sans halogène et la résistance aux conditions environnementales difficiles sont importantes.
Armoires de commande et tableaux de distribution
Les chemins peignes et pleins permettent un guidage précis des câbles dans des espaces fermés, garantissant une structure ordonnée et une conformité aux exigences techniques de l'automatisation industrielle.
Dans les espaces résidentiels et de bureau, les chemins de câbles permettent d'organiser les installations de manière esthétique, sûre et fonctionnelle – sans avoir à utiliser des solutions industrielles.
Guidage des câbles TV, internet et audio
Les chemins en PVC en version en saillie ou encastrée permettent de cacher esthétiquement les câbles des téléviseurs, routeurs, amplificateurs et systèmes de home cinéma. Ils sont disponibles en versions assorties aux intérieurs, y compris en variantes imitation bois.
Organisation des câbles au bureau, sous le bureau
Dans les petits espaces de bureau, les chemins (souvent avec bande adhésive) permettent de guider rapidement et proprement les câbles des ordinateurs, moniteurs, imprimantes et chargeurs. Ils facilitent le nettoyage, réduisent le risque de trébuchement et améliorent l'organisation du poste de travail.
Finition esthétique de l'installation
Les chemins masquants permettent d'intégrer l'installation à la décoration intérieure – sans avoir à creuser les murs ou à utiliser des gaines pour câbles. Grâce à des accessoires supplémentaires (bouchons, angles), il est possible d'obtenir un effet final esthétique et soigné.
Une installation correcte d'un chemin de câbles n'est pas seulement une question d'esthétique, mais avant tout de sécurité et de durabilité de l'installation. Que l'installation se fasse dans un environnement industriel ou domestique, il est essentiel de bien se préparer et d'utiliser les outils et accessoires appropriés.
Avant de commencer l'installation d'un chemin, il est conseillé de préparer correctement le lieu d'installation et de rassembler les outils nécessaires. Cela évitera les interruptions inutiles et les erreurs pendant le travail.
Pour une installation typique de chemins de câbles, il est utile d'avoir :
Avant de commencer l'installation, il est également conseillé de :
Une bonne préparation à l'installation est le fondement d'une installation réussie. Dans les étapes suivantes, il est important de se rappeler les principes de guidage des câbles et de respecter les espacements entre les supports conformément aux recommandations du fabricant. Ces questions seront abordées dans les parties suivantes de l'article.
Après avoir préparé les outils et planifié la trajectoire des chemins, on peut passer à l'installation proprement dite. Voici cinq étapes de base qui permettront de réaliser une installation solide et esthétique avec des chemins de câbles.
1. Préparation de la surface
La première étape consiste à nettoyer et vérifier le lieu de montage. La surface doit être :
Si le montage est prévu au plafond ou dans des endroits difficiles d'accès, il est également conseillé de prévoir un support adéquat et une organisation de l'espace de travail.
2. Découpe des chemins
Les chemins doivent être coupés à la bonne longueur selon les mesures précédemment effectuées. Selon le matériau, on utilise :
Après la découpe, il est conseillé de lisser les bords (par exemple, avec une lime), afin d'éviter d'endommager l'isolation des câbles lors de leur guidage. Il est également important de se rappeler de garder une réserve de longueur – par exemple, pour les besoins de connexion ou de montage d'angles.
3. Montage des supports
Selon le système de montage, les supports peuvent être :
Les espacements entre les supports doivent être conformes aux recommandations du fabricant (généralement tous les 40–60 cm) et augmentés aux endroits de pliage et de terminaison. Les supports doivent être uniformément espacés et nivelés.
4. Montage des chemins
Après avoir fixé les supports, les chemins sont :
À ce stade, on peut également installer des éléments supplémentaires : connecteurs, angles, bouchons ou tés. Les chemins doivent être bien ajustés les uns aux autres, et tous les passages de câbles doivent être réalisés en respectant le rayon de courbure approprié des câbles.
5. Pose des câbles et fermeture des couvercles
Enfin, il faut :
Après avoir posé les câbles, on installe les couvercles des chemins, qui se clipsent souvent sans outils. Dans le cas de chemins perforés et grillagés – les câbles restent visibles, ce qui facilite la maintenance future.
Une installation correcte des chemins de câbles garantit non seulement une apparence esthétique, mais aussi la durabilité et la sécurité de l'ensemble de l'installation.
Même le meilleur matériau et le projet le plus précis ne garantissent pas la fiabilité de l'installation si le montage des chemins de câbles est mal exécuté. Dans cette partie, nous décrivons les erreurs les plus courantes à éviter, ainsi que des conseils pratiques pour réaliser une installation conforme aux règles de l'art et de sécurité.
Dimensions inappropriées
L'une des erreurs les plus courantes est le choix d'un chemin trop étroit ou trop peu profond. Cela peut entraîner :
Bonne pratique : prévoyez toujours une réserve d'espace dans le chemin – au moins 20–30 % de volume libre. Cela facilitera les modernisations futures et améliorera les conditions de travail des câbles.
Manque de ventilation
Dans le cas d'installations exposées à une charge électrique ou fonctionnant dans un environnement chaud, un manque de ventilation adéquate peut entraîner :
Bonne pratique : utilisez des chemins perforés ou grillagés là où une meilleure circulation de l'air est nécessaire. Dans les installations industrielles, il est conseillé de prévoir des trajets séparés pour les câbles de signal et d'énergie.
Disposition trop serrée des câbles
Entasser les câbles « de force » est l'une des erreurs les plus courantes, qui peut entraîner :
Bonne pratique : les câbles doivent être posés parallèlement et avec des espacements appropriés. Les cloisons, les colliers de serrage ou la division du chemin en sections fonctionnelles peuvent être utiles.
Espacement trop rare des supports de montage
Une planification incorrecte de l'espacement des points de fixation peut entraîner :
Bonne pratique : les supports de montage doivent être espacés de 40 à 60 cm dans le cas d'installations murales ou au plafond standard. Pour les chemins plus lourds (par exemple, métalliques en échelle) et aux endroits de pliage – il est conseillé de réduire les espacements à 30 cm. Des supports supplémentaires doivent également être prévus aux extrémités des chemins et avant chaque joint.
Suivre ces conseils permet d'éviter de nombreux problèmes courants et garantit une exploitation longue et sans problème du système. Dans les parties suivantes, nous aborderons comment guider correctement les câbles dans les chemins et comment entretenir l'installation une fois en service.
Après avoir installé les chemins, une étape tout aussi importante est la pose correcte des câbles à l'intérieur des canaux. La manière dont ils sont disposés affecte non seulement l'esthétique de l'installation, mais aussi la sécurité, l'efficacité du refroidissement et la facilité des modifications et de la maintenance futures. Voici les principes les plus importants pour organiser les câbles dans les chemins.
Principes d'organisation (séparation, regroupement)
Le principe de base est de séparer les câbles selon leur fonction et leur tension :
Regrouper les câbles par fonction ou direction de guidage permet :
Dans les installations professionnelles, telles que les armoires de commande, on utilise souvent des marquages de câbles et une documentation des trajets – c'est une bonne pratique également dans les projets amateurs et domestiques.
Éviter les croisements et les courbes aiguës
Il est inacceptable de croiser les câbles à angle droit ou de créer des courbures aiguës, ce qui peut entraîner :
Au lieu de cela :
Faciliter la maintenance et l'expansion
Une installation bien conçue et posée permet :
Bonne pratique : laisser au moins 20–30 % d'espace libre à l'intérieur du chemin, ce qui facilite l'expansion future de l'installation sans avoir à remplacer tout le système.
Dissipation de la chaleur et prévention de la surchauffe
Dans le cas d'installations énergétiques ou de forte densité de câbles, une surchauffe peut survenir, ce qui menace la durabilité de l'isolation et la sécurité. Pour éviter cela :
Dans les environnements industriels et les armoires de commande, le contrôle de la température et la maintenance régulière sont également des normes, ce que nous mentionnerons dans la suite de l'article.
Bien que les chemins de câbles offrent de nombreux avantages – de l'organisation de l'installation à l'amélioration de la sécurité – il est important d'être conscient de leurs limitations. Ils ne sont pas toujours la solution idéale, et dans certains cas, ils nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires ou des compromis de conception. Dans cette section, nous examinons les difficultés les plus courantes liées à leur utilisation.
Le montage de chemins dans des environnements à accès limité, forte humidité, poussière ou haute température peut être techniquement exigeant. Les défis typiques incluent :
Dans les environnements industriels, il y a aussi des questions de résistance aux vibrations, aux produits chimiques ou aux secousses – ce qui nécessite un choix approprié de matériau et de systèmes de montage.
Bien que les chemins protègent les câbles, ils n'éliminent pas le besoin d'inspections et de nettoyage. Surtout dans les installations intensivement exploitées ou exposées à la poussière et aux vibrations :
Bonne pratique : planifier une inspection périodique (par exemple, tous les 6–12 mois) et un nettoyage des canaux, en particulier dans les endroits difficiles d'accès ou sujets à l'humidité.
Les chemins – surtout ceux fermés et pleins – peuvent devenir un piège pour l'humidité ou les contaminants s'ils ne sont pas correctement sécurisés :
Bonne pratique : utiliser des chemins avec une classe d'étanchéité élevée (par exemple, IP44, IP65) dans les endroits exposés à l'inondation ou à la poussière.
La connaissance des limitations des systèmes de chemins permet de mieux les adapter à un environnement de travail spécifique et d'éviter les erreurs de conception.
Le montage des chemins de câbles ne se limite pas à la planification de la trajectoire et à la fixation au mur ou au plafond. Dans de nombreux cas, il est nécessaire de couper les éléments à la bonne longueur et de les coller – en particulier dans les situations où le perçage est impossible ou déconseillé. Dans cette section, nous discutons des outils et des moyens de montage les plus adaptés pour travailler avec les chemins.
Selon le matériau dont est fait le chemin, il est nécessaire de choisir l'outil de coupe approprié :
Après la coupe, il est conseillé de lisser les bords (par exemple, avec une lime ou du papier de verre), afin d'éviter d'endommager l'isolation des câbles lors de la pose.
Lorsque le montage mécanique (par exemple, vis, chevilles) n'est pas possible – par exemple, sur des surfaces émaillées, dans des ascenseurs, des canaux d'installation – on utilise des colles de montage. Le choix de la colle dépend du matériau du chemin et du support :
Il est important de bien nettoyer et dégraisser les surfaces avant d'utiliser la colle – c'est la seule façon d'obtenir une connexion durable et sûre.
Certains modèles de chemins, notamment ceux légers et destinés à un usage de bureau ou domestique, sont équipés de bandes de montage. Ce type de solution :
Limitations : les bandes ne conviennent pas pour le montage dans des endroits exposés à l'humidité, aux vibrations, à une charge de câbles importante ou sur des surfaces inégales. Dans ces cas, il est préférable d'utiliser un montage mécanique classique ou une colle à haute force de liaison.
Le choix de la méthode de coupe et de fixation du chemin de câbles dépend du type de matériau, du lieu de montage et de la durabilité attendue. Quelle que soit la méthode choisie, la précision et la préparation de la surface sont essentielles – ce sont elles qui déterminent la durabilité et l'esthétique de l'ensemble de l'installation.
Une installation de câbles sûre et durable n'est pas seulement une question de choix approprié des chemins et d'un montage soigné. Il est tout aussi important de respecter les normes techniques appropriées, d'utiliser des matériaux répondant aux critères de protection incendie et de veiller à une maintenance régulière du système. Voici les aspects les plus importants qui influencent l'utilisation sûre des installations guidées dans les chemins de câbles.
Le choix des chemins et leur méthode d'installation doivent être conformes aux réglementations et normes de l'industrie en vigueur. Les plus importantes incluent :
L'utilisation de chemins conformes à ces normes garantit que l'installation est non seulement durable, mais aussi conforme aux réglementations, ce qui peut être important lors des réceptions techniques ou des audits de sécurité.
Les propriétés ignifuges appropriées des chemins de câbles sont l'un des aspects les plus importants de la sécurité :
Dans de nombreuses applications industrielles, ainsi que dans les bâtiments publics, l'utilisation de matériaux répondant à des classes de résistance au feu spécifiques est légalement requise et fait l'objet de contrôles.
Pour garantir la fiabilité de l'installation, il est nécessaire de contrôler périodiquement l'état technique des chemins et des câbles :
Un élément critique de la maintenance est également le contrôle de l'état des câbles et des protections :
La détection précoce des anomalies permet d'éviter des pannes graves, des risques d'électrocution ou d'incendie. En cas de doute, notamment dans les installations professionnelles, il est conseillé de consulter un électricien qualifié ou un inspecteur technique.
Les chemins de câbles sont un élément stratégique de l'infrastructure électrique, jouant un rôle clé dans l'organisation, la protection et l'expansion des installations – tant dans les environnements industriels que domestiques. Leur utilisation n'est pas seulement une question d'esthétique, mais avant tout de sécurité, de flexibilité et de fonctionnalité du système. Un choix approprié du matériau, de la construction et du lieu de montage permet d'adapter la solution aux conditions d'exploitation spécifiques. Il est cependant important de se rappeler que l'utilisation efficace des chemins de câbles nécessite une planification réfléchie, une connaissance des réglementations et une attention à la qualité du montage et à la maintenance ultérieure. Grâce à cela, l'installation sera fiable, facile à entretenir et sûre pour les utilisateurs pendant de nombreuses années.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.