+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 02-12-2025 🕒 5 min de lecture
Dans ce projet, vous allez construire un clavier musical simple en utilisant un Arduino UNO R3 et un buzzer piézo. Vous apprendrez à générer du son avec le buzzer et à contrôler différentes notes musicales en appuyant sur des boutons.
Ce projet est idéal pour explorer les bases du son, de la fréquence et de la manière dont les différentes notes sont produites.
La musique est une forme d'expression universelle, et avec Arduino, vous pouvez créer votre propre instrument de musique. Ce projet utilise un buzzer piézo, qui produit du son en vibrant.
En contrôlant la vitesse des vibrations, vous pouvez produire différentes hauteurs, vous permettant de jouer de la musique. Vous construirez un petit clavier avec des boutons qui produisent chacun une note différente, tout comme les touches d'un piano.
Pour ce projet, vous aurez besoin des composants suivants :
Tous ces composants sont inclus dans le Arduino Student Kit.
Un buzzer piézo fonctionne comme un petit tambour. À l'intérieur du buzzer, il y a un petit disque en céramique qui vibre lorsque l'électricité le traverse. La vitesse de ces vibrations détermine la hauteur du son.
Des vibrations plus rapides créent des sons plus aigus, tandis que des vibrations plus lentes produisent des sons plus graves. En contrôlant la vitesse de vibration avec l'Arduino, vous pouvez jouer différentes notes musicales.
Installez les boutons : placez cinq boutons-poussoirs sur la plaque d'essai. Chaque bouton agira comme une touche de piano, produisant une note différente lorsqu'il est pressé.
Connectez le buzzer : placez le buzzer piézo sur la plaque d'essai. Une broche du buzzer sera connectée à la broche numérique 8 sur l'Arduino, et l'autre broche ira à la terre.
Résistances et connexions : attachez des résistances à chaque bouton pour contrôler le signal entrant dans l'Arduino. Connectez le premier bouton à la broche A0 sur l'Arduino.
Les autres boutons seront connectés à la terre et à la tension à travers différentes résistances (220Ω, 1KΩ, et 4.7KΩ) pour générer des niveaux de signal distincts que l'Arduino pourra lire.
Connectez votre Arduino UNO R3 au PC à l'aide du câble USB et ouvrez l'IDE Arduino.
Vous pouvez télécharger le code depuis ce lien : >>LINK<<
Vous pouvez maintenant compiler et télécharger le code sur votre carte.
Après avoir téléchargé le code sur l'Arduino, appuyez sur chaque bouton pour entendre la note correspondante. Si vous constatez que deux boutons produisent la même note, vous pouvez ajuster les valeurs des résistances ou les seuils dans le code.
Essayez de jouer des chansons simples comme "Twinkle, Twinkle, Little Star" ou "Mary Had a Little Lamb" avec votre nouveau clavier Arduino.
Ce projet est un moyen amusant et interactif d'apprendre sur le son, la fréquence et comment les composants électroniques tels que les buzzers et les boutons peuvent être utilisés pour créer de la musique. Vous avez construit un clavier de base et l'avez programmé pour jouer de la musique en utilisant l'Arduino. D'ici, vous pouvez expérimenter avec différents sons ou même créer des instruments plus complexes en ajoutant plus de boutons ou en contrôlant d'autres variables comme le volume.
Vous avez maintenant votre propre instrument de musique alimenté par Arduino !
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.