+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Conversión de presión

El calculador de presión es una herramienta práctica para ingenieros, técnicos de servicio o especialistas en automatización que trabajan con sensores y sistemas neumáticos. Permite convertir rápidamente las unidades de presión más populares, como pascales, bares, atmósferas o PSI. Gracias a él, podrás comparar fácilmente datos de diferentes fuentes y ajustar los valores a los requisitos de un sistema específico.

¿Para qué sirve una calculadora de presión?

La calculadora de presión de TME permite convertir eficientemente valores de presión entre diferentes unidades sin necesidad de cálculos manuales o de consultar tablas. Esta herramienta es especialmente útil durante:

  • comparar especificaciones técnicas de componentes de diferentes mercados (por ejemplo, Europa vs EE. UU.),
  • selección de válvulas, sensores o transductores de presión,
  • configuración de sistemas neumáticos y hidráulicos,
  • análisis de documentación de fabricantes que utilizan diferentes sistemas de unidades.

Con la calculadora, podrás convertir rápidamente la presión de bares a PSI, de atmósfera a pascales, o por ejemplo, de mmHg a Pa, lo que facilita el trabajo diario en servicios, laboratorios o en puestos de ingeniería.

Unidades de presión más comúnmente utilizadas

En el mundo se utilizan varias unidades de presión, dependiendo de la industria, el país y las aplicaciones específicas. En la tabla a continuación, presentamos las más populares y sus factores de conversión respecto a la unidad base del sistema SI, el pascal (Pa).

Unidad Símbolo Valor en Pa Aplicación típica
Pascal Pa 1 unidad SI, ciencia, mediciones de laboratorio
Hectopascal hPa 100 meteorología
Kilopascal kPa 1 000 industria, automoción
Bar bar 100 000 tecnología, sistemas hidráulicos y neumáticos
Atmósfera técnica at 98 066,50 hidráulica, tecnología industrial
Atmósfera normal atm 101 325 física, química, datos de referencia
PSI (libra por pulgada cuadrada) PSI 6 894,76 EE. UU., automoción, aire comprimido
Milímetro de mercurio mmHg 133,32 medicina, mediciones de laboratorio
Torr Torr 133,32 aplicaciones científicas, vacío

Es importante recordar que diferentes unidades se utilizan de manera intercambiable, pero no son valores idénticos. Por lo tanto, una conversión precisa es esencial, especialmente en aplicaciones de ingeniería y automatización.

Aplicación del conversor de presión en la práctica

Conocer las unidades de presión y la capacidad de convertirlas rápidamente es crucial en muchos campos de la tecnología. Aquí hay algunos ejemplos en los que la calculadora puede ser útil:

  • Selección de sensores de presión, por ejemplo, un sensor descrito en PSI, pero el sistema lee valores en bares;
  • Conversión de datos en documentación, por ejemplo, una válvula de un fabricante de EE. UU. tiene un rango de 0-100 PSI, pero el sistema está diseñado en kPa;
  • Trabajo con neumática industrial: actuadores, compresores y válvulas a menudo utilizan presión expresada en bares o atmósferas;
  • Medición de presión en sistemas de vacío, donde se utilizan mmHg, Torr o Pa.

Una conversión correcta de unidades de presión ayuda a prevenir errores en el diseño de sistemas, aumenta la seguridad y facilita la integración de componentes de diferentes fuentes.

FAQ - preguntas frecuentes sobre la conversión de presión

¿Bar y atmósfera son lo mismo?

No. 1 bar es exactamente 100 000 Pa, mientras que 1 atmósfera técnica (at) es 98 066,5 Pa y 1 atmósfera normal (atm) es 101 325 Pa. En la práctica diaria son similares, pero en cálculos técnicos es importante mantener la precisión.

¿Cuándo se usan los pascales y cuándo los bares?

Los pascales (Pa) y kilopascales (kPa) son unidades del sistema SI, utilizadas principalmente en ciencia, electrónica y documentación técnica. Los bares (bar) son populares en la industria, servicios y automatización, ya que son más adecuados para expresar la presión de trabajo (1 bar = 100 000Pa).

¿Por qué en EE. UU. se usa PSI?

PSI (pounds per square inch) es una unidad derivada del sistema imperial, que sigue siendo estándar en EE. UU. Es comúnmente utilizada en automoción, hidráulica y sistemas de aire comprimido.

¿En qué se diferencia hPa de mbar?

Son exactamente el mismo valor. 1hPa = 1mbar = 100Pa. Ambas unidades se utilizan indistintamente, especialmente en meteorología.

¿Es lo mismo la presión absoluta que la presión relativa?

No. La presión absoluta (abs) se mide respecto al vacío (0Pa). Por otro lado, la presión relativa (relativa) mide la diferencia respecto a la presión atmosférica. Por eso, por ejemplo, un manómetro que muestra "0 bar" en realidad mide aproximadamente 1atm relativamente.

¿Sabías que...

  • 1 atmósfera es la presión que ejerce una columna de mercurio de 760mm de altura – anteriormente medida elevando y bajando tubos llenos de mercurio.
  • La presión afecta la temperatura de ebullición del agua, por ejemplo, a una altitud de 3000m sobre el nivel del mar, el agua hierve a solo 90°C.
  • En el fondo de la Fosa de las Marianas, la presión es de aproximadamente 1086 bares. Es como si un peso de aproximadamente 1100 kg actuara sobre cada cm².
  • En la técnica automotriz, a menudo se confunden bares y PSI – 1 bar es aproximadamente 14,5 PSI. La presión típica en un neumático de coche es de aproximadamente 2,2–2,5 bares, lo que corresponde a 32–36 PSI.
  • Bar es una unidad que no pertenece al sistema SI, pero es muy popular en la industria y la automatización. Fue introducido en 1909 por el meteorólogo noruego Wilhelm Bjerknes.
  • En medicina, todavía se usa mmHg (milímetros de mercurio) para medir la presión arterial, aunque no es una unidad del sistema SI. La unidad "mmHg" proviene de los tiempos del barómetro de mercurio de Evangelista Torricelli (1643). A la presión atmosférica, el mercurio se elevaba en el tubo a una altura de aproximadamente 760mm – de ahí 760mmHg = 1atm.
  • En meteorología, hasta mediados del siglo XX se usaban milibares, que fueron formalmente reemplazados por hectopascales. 1mbar = 1hPa.
  • El término "pascal" fue introducido en 1971 en honor al físico francés Blaise Pascal, quien estudió las propiedades de los líquidos y gases. Antes se usaba principalmente "N/m²".
  • Bajo el agua, la presión aumenta 1atm cada 10 metros de profundidad. Según la ley de Boyle, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, lo que significa que el volumen de los pulmones de un buzo disminuye a medida que aumenta la profundidad. A 10m de profundidad, el volumen de los pulmones se reduce a la mitad, a 30m – a un cuarto, a mayores profundidades existe el riesgo de lesión por presión en los pulmones (barotrauma), si el buzo no iguala la presión o asciende demasiado rápido. Por eso, los buzos nunca deben contener la respiración mientras ascienden, ya que esto podría causar la ruptura de los alvéolos pulmonares.
  • Las personas experimentan dolor de oídos con una diferencia de presión de solo 0,2atm, por lo que es crucial regular la presión en las cabinas de los aviones.

LEA TAMBIÉN