+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

METCAL

Metcal es un fabricante de equipos de soldadura y otros artículos utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresos con sede en Silicon Valley. La historia de la empresa se remonta a 1982. En las últimas cuatro décadas, Metcal se ha convertido en uno de los proveedores de soluciones más respetados de su sector. Sus productos se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos para industrias como la aeronáutica, la aeroespacial e incluso la medicina.

El proveedor ha desarrollado dos tecnologías que diferencian los equipos de Metcal de los de la competencia: SmartHeat® y Connection Validation™. La primera consiste en el uso de puntas no calentadas, pero que contienen una aleación magnética que induce el fenómeno de skinning. En la punta, una radiación electromagnética de alta frecuencia induce corrientes que comienzan por calentar rápidamente la superficie de la hoja. De este modo, el elemento está rápidamente listo para su uso. La segunda tecnología patentada de Metcal es la Connection Validation™, diseñada para validar las conexiones que se realizan. Gracias a la comunicación bidireccional entre el dispositivo del soldador y la estación, implementada por un circuito sensor patentado, el dispositivo informa al operario de que la aleación de la punta del soldador ha alcanzado la conexión ideal entre el componente y la trayectoria de la placa de circuito impreso (una luz LED verde omnidireccional se sitúa en la punta).

La oferta de Metcal en el catálogo de TME incluye estaciones de soldadura y desoldadura, así como equipos de soldadura por aire caliente. Esta oferta se complementa con una gama de accesorios y consumibles, entre los que se incluyen boquillas y puntas de soldadura, así como productos de limpieza para las mismas. El catálogo también incluye piezas de recambio para permitir el autoservicio de los equipos (calentadores, cables, soportes, etc.). Los absorbedores de vapor (y los filtros para ellos) son un complemento importante de la oferta: equipos necesarios para un lugar de trabajo en el que se realizan trabajos de soldadura frecuentes y pesados.