NSK
En 1914, Nippon Seiko Limited Partnership Company abrió su negocio, desarrollando tecnología para la producción de rodamientos de bolas. Ya dos años después, la planta, como una de las primeras en Japón, comenzó la producción regular y cambió su nombre a NSK. En la década de 1960, la empresa abrió su primera oficina en el extranjero, en el estado estadounidense de Michigan. Desde entonces, NSK ha ampliado continuamente sus actividades y hoy está presente en todos los mercados del mundo con un total de más de 200 plantas de producción, oficinas y servicios. El conocimiento especializado y la precisión en el campo de la metalurgia (que son el dominio de NSK) se implementan en la producción de una amplia gama de productos. Estos son elementos de máquinas de producción, piezas de automóviles, así como dispositivos completos en el campo de la automatización, así como una amplia gama de sustitutos de alta calidad.
De la cartera de marcas de NSK, la oferta de TME incluye principalmente rodamientos de alta calidad. Se trata de elementos esféricos (también cónicos), realizados con la atención del fabricante a la precisión, así como a la selección de materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil de los productos.