+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 16-07-2024 🕒 5 lectura min
Las instalaciones de energías renovables ya se han convertido en un elemento permanente de nuestra vida cotidiana. Cuando pensamos en fotovoltaica, nos fijamos en los paneles solares, mientras que una instalación que permita obtener energía limpia es mucho más compleja y requiere el uso de componentes de máxima calidad. A continuación te presentamos la oferta de la marca Panasonic, incluyendo soluciones de calidad que garantizan el funcionamiento sin fallos de toda la instalación.
El cambio climático, la situación incierta del mercado energético, la independencia: estas son algunas de las razones que contribuyeron al rápido aumento de la popularidad de las fuentes de energía renovables, entre las que domina la fotovoltaica, es decir, una instalación cuyo corazón son los paneles solares. Sin embargo, una instalación fotovoltaica es algo más que paneles. Todos los electrodomésticos funcionan con tensión sinusoidal y los paneles producen tensión continua, lo que sólo dañaría los aparatos. Para aprovechar la energía del mayor reactor de fusión en un radio de varios años luz, el Sol, es necesario cambiar la tensión continua, cualquiera que sea su valor, a tensión alterna, o más precisamente, a una tensión sinusoidal de 230V. Si los paneles son el corazón de una instalación fotovoltaica, el inversor es su mente. El inversor se utiliza para transformar y mantener el voltaje en la red doméstica a un nivel constante. Sin embargo, esta es una descripción simplificada de sus capacidades. Existen en el mercado inversores que pueden convertir la tensión de los paneles en tensión de red y, al mismo tiempo, cargar el acumulador de energía, que sólo puede cargarse con tensión continua. Esto significa que el inversor debe convertir simultáneamente la tensión DC de los paneles en tensión de carga DC y tensión de red AC. Esta es una tarea extremadamente exigente, por lo que los sistemas inversores requieren componentes de la más alta calidad. La tarea corrió a cargo de Panasonic, que ofrece numerosas series ideales para el exigente entorno que es, sin duda, el interior del inversor.
Componentes pasivos para instalaciones de energías renovables de Panasonic
Por defecto, una instalación fotovoltaica debe funcionar durante una docena o incluso varias docenas de años, lo que significa que todos los componentes del inversor deben tener un tiempo de funcionamiento prolongado. Hay muchos condensadores electrolíticos en el circuito inversor, que son uno de los tipos de componentes más antiguos. Desafortunadamente, estos condensadores tienen un tiempo de funcionamiento limitado, en el mejor de los casos, hasta varios miles de horas, lo que en una instalación fotovoltaica equipada con almacenamiento de energía significa poco más de 2 años de funcionamiento ininterrumpido. De ahí la conclusión de que sería mejor utilizar condensadores de mayor duración en los inversores. Los condensadores de polímero OS-CON son así. En apariencia no se diferencian de los condensadores electrolíticos estándar, pero todo el secreto está escondido en su interior. Gracias al uso de polímeros, estos condensadores pueden alcanzar tiempos de funcionamiento varias veces superiores a los de los condensadores electrolíticos.
Condensadores Panasonic en la oferta de TME
Del gráfico anterior se desprende claramente que el uso de condensadores OS-CON en circuitos inversores es la única opción cuando queremos garantizar un tiempo de funcionamiento prolongado e ininterrumpido de la instalación.
Aparte del valor del voltaje, es importante que esté libre de interferencias. Los condensadores de película ECQUA serie X2 son los más adecuados para este propósito, ya que cumplen con los estándares de seguridad estadounidenses (UL) y canadienses (CSA). Una ventaja adicional es que la carcasa está hecha de plástico autoextinguible, lo que reduce significativamente el riesgo de incendio en caso de avería. Todas estas ventajas significan que los condensadores de lámina de Panasonic se pueden utilizar en cualquier parte del circuito inversor: pueden filtrar la señal en la entrada de los paneles y eliminar picos en el convertidor DC/DC.
Fuente: https://industry.panasonic.eu/company/newsroom/passive-components-tailored-solar-inverters
Los inversores solares utilizan decenas o incluso cientos de resistencias, cuyos requisitos técnicos se centran en alto voltaje, alta eficiencia y largo tiempo de funcionamiento. Panasonic ofrece varias series que son ideales para tales condiciones. En el caso de la regulación y detección de voltaje, la serie ERJP será ideal porque, gracias a una mayor potencia operativa y resistencia a picos de voltaje, permite el uso de resistencias más pequeñas manteniendo los parámetros del circuito o aumentar su potencia sin aumentar el tamaño.
Resistencias para instalaciones de FER
El circuito inversor también incluye choques que a menudo funcionan en condiciones de alto voltaje y corriente, por lo que deben estar fabricados con materiales de la más alta calidad. Estos choques incluyen la serie ETQP de Panasonic, que es ideal para sistemas donde las señales se conmutan a alta frecuencia. Otra ventaja de la serie ETQP es la estabilidad y la capacidad de trabajar a temperaturas de hasta 150ºC. Gracias al uso de materiales especiales, Panasonic logró reducir las dimensiones de los choques en un 30-50% manteniendo los parámetros, lo que permite reducir las dimensiones de la PCB o aumentar las corrientes de operación manteniendo las dimensiones de los choques.
Choques Panasonic para instalaciones de FER