+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Pantallas inteligentes de 4D Systems

Fecha de publicación: 24-11-2025 🕒 6 lectura min

La interfaz gráfica es el método de control preferido en muchas situaciones - sobre todo para sistemas complejos o en áreas donde es probable que personas sin experiencia entren en contacto con el equipo, quienes prefieren una operación intuitiva.

Los displays "inteligentes" son módulos que combinan pantalla y un microcontrolador en una placa de circuito meticulosamente diseñada, que puede realizar funciones avanzadas más allá de la simple operación de la pantalla y lo que se mostrará en ella, lo que se mostrará en ella. En el caso de las soluciones de 4D Systems, estos tipos de displays están equipados con circuitos universales de las marcas Espressif (ESP32) y Raspberry Pi (RP) - lo que permite una fácil integración del circuito en sistemas existentes, así como una implementación eficiente de paneles de control avanzados con una interfaz gráfica. Además: muchas de las soluciones de 4D Systems están integradas con matrices táctiles, y por lo tanto, el manejo será trivial para el usuario.

Los displays inteligentes de 4D Systems están disponibles directamente desde el stock de TME. A continuación, encontrarás descripción transversal y especificaciones de estos productos. En nuestro catálogo encontrarás las características precisas de cada modelo. Esto te permitirá el módulo ideal para las dimensiones y requisitos de tu aplicación.

Displays de 4D Systems

En este artículo, cubrimos temas como:

Serie gen4-RP2350

Raspberry Pi se ha dado a conocer al mundo como fabricante de excelentes computadoras de placa única - y hace unos años también ingresó al mercado de microcontroladores. El módulo RPi Pico permitió programar chips independientes con una facilidad y flexibilidad excepcionales, por ejemplo, usando lenguajes similares a Python (pero también C y C++). El microcontrolador RP2350 es la última generación ofrecida por el fabricante británico, basado en un doble núcleo ARM Cortex-M33 (150MHz).

En la serie gen4-RP2350 es el chip de Raspberry Pi el que forma el corazón del circuito. A continuación, veremos las capacidades del microcontrolador, sin embargo, primero notemos, qué amplia selección de displays ofrece 4D Systems. Dentro de esta serie, encontramos modelos con tamaños diagonales desde 2,4 pulgadas hasta 9 pulgadas, con resoluciones de 240x320, 320x480 (versiones verticales) y 800x480 (versiones horizontales). Su brillo puede alcanzar hasta 600cd/m2, lo que permite presentar el contenido claramente incluso cuando está rodeado de iluminación intensa (por ejemplo, luces de techo de una oficina o parque de maquinaria). Los clientes pueden elegir entre versiones equipadas con panel táctil resistivo o capacitivo (así como opciones sin interfaz táctil). Las características de diseño incluyen el perfil bajo de los displays y su adaptación para fijación (agujeros).

Los módulos tienen 16MB de Flash SPI Cuádruple integrado y 8MB de PSRAM SPI Cuádruple. El módulo requiere un voltaje en el rango 4...6V DC (el circuito tiene en cuenta los reguladores de voltaje).

El microcontrolador RP2350 es responsable del contenido mostrado en la pantalla - pero los diseñadores no necesitan crear meticulosamente la interfaz desde cero. Para su implementación, se puede utilizar Workshop5 IDE suministrado por 4D Systems, que tiene muchas funcionalidades convenientes. Está basado en Raspberry Pi Pico SDK, incluye vista previa de los gráficos objetivo.

Lo más importante: la GUI realizada usando el display puede estar directamente vinculada al programa ejecutado por el microcontrolador, y su potencia de cálculo es suficiente, para controlar un dispositivo complejo. Así, todo el circuito electrónico de la máquina/terminal se reduce a un solo módulo. Los diseñadores tienen a su disposición las amplias capacidades del microcontrolador RP2350, que incluyen:

  • un alto nivel de seguridad (ARM TrustZone, aceleración sHA265);
  • interfaces I2C, SPI y UART;
  • ADCs para manejar entradas analógicas (por ejemplo, de sensores)
  • GPIO configurable;
  • PWM (control de luz, motores, servos).

Display gen4-RP2350

Serie gen4-ESP32

La segunda serie presentada se basó en microcontroladores ESP32-S3 de Espressif. Estos populares chips son ampliamente apreciados principalmente por sus capacidades de comunicación. En combinación con los displays de 4D Systems, forman una base ideal para la construcción de diversos dispositivos IoT (Internet de las Cosas), también para la industria.

Los propios displays son similares en rendimiento (si no idénticos) a los descritos anteriormente. Por lo tanto, tenemos una elección de modelos con diagonales 2,4...9 pulgadas y resoluciones de 230x480, 240x320, 320x480 o 800x480 píxeles. Paneles táctiles disponibles resistivos y capacitivos. Suministro de energía 4...6V DC, y los productos pueden operar en entornos con temperaturas de º-20°C a 65°C.

La ventaja más significativa de los displays inteligentes basados en chips ESP32-S3 es el siguiente soporte nativo para comunicación Bluetooth y WiFi - utilizando tecnologías inalámbricas que son pilares del segmento IoT. Permiten conectar fácilmente el proyecto a una red, el proyecto se puede conectar fácilmente a una red para intercambiar datos con un servidor local o incluso nube remota, a través de Internet. Los displays de la serie Gen4-ESP32 se suministran incluyendo antena WiFi y placa de expansión (placa de expansión).

Al igual que con los módulos basados en RP2350, los módulos basados en ESP32-S3 también permiten aprovechar muchas capacidades del microcontrolador, que incluyen acceso a las interfaces GPIO, I2C y SPI.

Desde un punto de vista de programación la serie de displays gen4-ESP32 utiliza tecnologías probadas. El soporte de display y la construcción de interfaces se realizan utilizando Workshop4 IDE, que utiliza el entorno Arduino para facilitar el desarrollo. Opcionalmente, la interfaz de usuario se puede construir con bibliotecas y herramientas gráficas de terceros como LVGL y Embedded Wizard. Sistema interactivo con interfaz táctil, con capacidades inalámbricas, por lo tanto, se puede construir sobre la base de soluciones ampliamente documentadas - que por un lado garantizan la alta calidad del producto final, por otro lado simplifican el diseño y la implementación, mientras reducen los costos.

Display gen4-ESP32

Descargar
Si desea utilizar el artículo, mencione a TME como fuente y añada un enlace al texto original cuando lo publique en línea.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LEA TAMBIÉN