+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Componentes optoelectrónicos de la marca Broadcom

Fecha de publicación: 26-03-2026 🕒 7 lectura min

Los componentes optoelectrónicos no se limitan, por supuesto, a las diodos LED – los fabricantes de semiconductores especializados en este campo a menudo también ofrecen componentes más complejos, como por ejemplo amplificadores optoaisladores. Tales soluciones avanzadas también están presentes en la oferta de la marca Broadcom.

Presentamos la oferta integral de Broadcom en términos de optoaisladores y diodos LED. Estos componentes están diseñados para funcionar en sistemas de controladores y paneles de control – desde dispositivos móviles y de consumo, hasta la automoción y aplicaciones industriales. En la siguiente lista se incluyen grupos que merecen una mención especial – pero invitamos a todos a explorar la gama completa de productos.

Optoaisladores y diodos LED de Broadcom

En este artículo abordamos temas como:

Optoaisladores

La oferta de optoaisladores de Broadcom incluye más de mil productos. Son circuitos con diferentes tipos de salida, como puerta (puerta Schmitt), circuito Darlington, colector abierto – y con diferentes propósitos (de lo que hablaremos en un momento). Es importante destacar que esta oferta incluye circuitos compactos con múltiples canales y con alto voltaje de aislamiento.

Oferta completa de optoaisladores Broadcom

Amplificadores aislados

Los amplificadores basados en optoaisladores permiten separar galvánicamente los circuitos de control de las líneas con alto voltaje, donde fluye una corriente de alta intensidad. Se utilizan, por ejemplo, para monitorear el funcionamiento de motores o inversores en sistemas de energía renovable. Entre otras aplicaciones, estos amplificadores de la marca Broadcom están diseñados para ellos. Se caracterizan por linealidad y un bajo coeficiente de temperatura, lo que permite lograr una precisión óptima en la medición de voltaje y corriente. Ofrecen aislamiento desde 2.5kV hasta 7.5kV.

La oferta de amplificadores también incluye moduladores Sigma-Delta, que son circuitos que convierten la amplitud analógica en una señal cuadrada, es decir, una señal digital. Esta es un método alternativo para medir grandes corrientes y voltajes – aquí también se presenta separación galvánica basada en estructuras optoelectrónicas.

En la tabla anterior se presenta la clasificación básica de los amplificadores según su tecnología de montaje y el número de salidas. La mayoría de los modelos de este grupo de productos están en carcasas SMD, aunque también hay versiones THT. La oferta incluye versiones con 1, 2 o 4 salidas, lo que permite una miniaturización aún más efectiva de los circuitos de control.

Amplificadores aislados

Drivers de puertas

Una parte importante de la oferta de Broadcom son los drivers de puertas IGBT basados en optoaisladores. Gracias a estos circuitos, el circuito de control basado en un microprocesador o microcontrolador permanece aislado de la estructura del transistor y los circuitos donde ocurren grandes cargas. El surtido de TME incluye modelos de 1 y 2 canales con diferentes capacidades de corriente (por ejemplo, 12A). En estos componentes se han previsto una serie de funciones prácticas, como bloqueo por bajo voltaje de alimentación (UVLO), señalización de estado de error, detección de saturación, así como un limitador tipo Miller Clamp, que minimiza el impacto de la capacidad parásita del transistor en el funcionamiento del circuito de control. Además, algunos modelos tienen convertidores DC/DC integrados, lo que hace que sus salidas sean independientes de las fluctuaciones externas de voltaje.

La mayoría de los drivers están en carcasas de formato SO16.

Drivers de puertas aislados

Diodos LED

La segunda parte extensa del surtido de Broadcom en optoelectrónica es el portafolio de diodos LED. Estos son principalmente elementos SMD de formatos muy pequeños (por ejemplo, 0402 o 0603), adaptados a métodos modernos de montaje, como soldadura por reflujo con infrarrojos (IR reflow soldering). En nuestra oferta se pueden encontrar cientos de soluciones de Broadcom – en diferentes variantes y adaptadas a todas las aplicaciones típicas.

En primer lugar, es importante destacar que Broadcom proporciona tanto diodos de colores como blancos, a menudo combinados en circuitos más grandes y utilizados para iluminación. Un solo elemento puede tener una potencia de hasta 120mW (corriente de 5…30mA) y brillo de hasta 2125mcd. Los clientes tienen a su disposición componentes con temperatura de color cálida, neutral y fría.

En el grupo de elementos emisores de luz de color, la selección es muy amplia, aquí se encuentran, por ejemplo, LEDs amarillos, rojos, verdes, azules, naranjas, verdes, ámbar, y también componentes bicolor y tipo RGB. En términos de otros parámetros, la oferta es igualmente diversa: el ángulo de iluminación varía de 11° a 175°, las lentes tienen una superficie transparente o difusa, con frente plano o convexo. Están disponibles formatos de 0303 a 3216. Por lo tanto, se puede encontrar aquí un elemento perfectamente adaptado a las necesidades de un proyecto específico.

Una propuesta interesante son los diodos LED SMD con orientación angular proporcionados por Broadcom (emisión de luz paralela a la superficie del PCB.

Las aplicaciones típicas para los diodos Broadcom (reunidos en la familia ChipLED) son iluminación interior y de indicadores (incluidos los automotrices), retroiluminación de pantallas LCD, electrodomésticos/electrónica de consumo, sistemas de medición y control industriales. Dado que los componentes se caracterizan por un consumo de energía relativamente bajo, también son adecuados para dispositivos portátiles, como laptops.

Diodos LED de la marca Broadcom

Descargar
Si desea utilizar el artículo, mencione a TME como fuente y añada un enlace al texto original cuando lo publique en línea.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LEA TAMBIÉN