+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Seguimiento GPS

Fecha de publicación: 15-11-2024 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 5 lectura min

El seguimiento GPS puede ser muy útil. Permite rastrear, por ejemplo, un dron u otros vehículos. Descubre cómo crear un transmisor GPS utilizando Arduino MKR.

Equipo que necesitarás:

¿Qué es la serie MKR de Arduino?

La serie Arduino MKR es una línea de potentes y compactas placas de microcontroladores diseñadas para proyectos de IoT (Internet de las Cosas). Ofrecen varias opciones de conectividad, como WiFi, Bluetooth y LoRa, permitiendo una comunicación fluida con otros dispositivos y la red.

A pesar de su pequeño tamaño, las placas MKR ofrecen una capacidad de procesamiento impresionante, lo que las hace ideales para aplicaciones como la automatización del hogar y el monitoreo ambiental. Gracias a su facilidad de uso y al fuerte apoyo de la comunidad, la serie MKR es una opción popular tanto para aficionados como para profesionales.

¿Qué es el módulo GPS MKR?

El Arduino MKR GPS Shield es un accesorio que añade funciones de GPS a las placas Arduino MKR. Utiliza el módulo GPS u-blox SAM-M8Q para proporcionar datos precisos de ubicación, conectándose a múltiples sistemas satelitales como GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou.

El Shield se comunica con la placa MKR a través de interfaces I2C y UART y cuenta con un conector de antena tanto interno como externo para mejorar la recepción de la señal.

Diseñado para un bajo consumo de energía, es ideal para proyectos alimentados por batería, como el seguimiento de vehículos, drones y la navegación al aire libre. Con soporte de bibliotecas de Arduino, facilita la obtención de datos GPS para aplicaciones de rastreo de ubicación y sincronización de tiempo.

Proyecto de ejemplo:

Primero, probaremos el GPS Shield ejecutando el proyecto de ejemplo "GPSLocation" de la biblioteca Arduino_MKRGPS.

Paso 1:

Abre el IDE de Arduino e instala la biblioteca Arduino_MKRGPS. Para hacerlo, haz clic en la opción "Gestionar bibliotecas…" en el menú de herramientas.

Paso 2:

Busca "Arduino_MKRGPS" en el Administrador de Bibliotecas de Arduino e instala la última versión.

Paso 3:

Abre el proyecto de ejemplo llamado "GPSLocation" y compílalo para tu placa Arduino MKR.

Paso 4:

Conecta el módulo MKR GPS a la placa Arduino MKR WIFI 1010 utilizando los cables suministrados.

Luego, conecta el Arduino a tu ordenador mediante el cable USB.

Ahora puedes cargar el código de ejemplo en la placa.

Paso 5:

Abre el monitor serie. Después de restablecer el Arduino presionando el botón de reinicio, deberías ver el siguiente resultado.

El módulo GPS proporciona datos actuales de longitud y latitud, así como altura, velocidad y número de satélites disponibles.

Ideas para otros proyectos con MKR GPS Shield:

1. Sistema de rastreo de vehículos

Un sistema de rastreo de vehículos con Arduino MKR GPS Shield puede ayudarte a saber dónde se encuentra tu automóvil o bicicleta. Al colocar el GPS Shield en el vehículo y conectarlo a un módulo de red móvil, el sistema puede enviar actualizaciones de ubicación a tu teléfono o a un servidor remoto, lo que te permite ver la ruta actual de tu vehículo.

También puedes configurar notificaciones que te avisen si el vehículo sale de un área determinada, aumentando la seguridad. Este sistema es útil para la gestión de flotas y puede facilitar la recuperación rápida en caso de robo.

2. Navegación de drones

Añadir el Arduino MKR GPS Shield a un dron mejora su capacidad de vuelo autónomo. Con los datos GPS, el dron puede seguir con precisión una ruta específica, ideal para tareas como mapeo, vigilancia o entrega de paquetes.

El GPS ayuda al dron a determinar su posición exacta, evitar obstáculos y mantenerse en el curso. La función de regreso al punto de partida también es más fiable cuando el dron pierde la conexión o tiene poca batería.

Esta configuración puede incluir funciones como mantener una altura y velocidad específicas, lo que hace que el sistema de navegación del dron sea muy fiable para cubrir grandes áreas.

3. Dispositivo de localización personal

Un dispositivo de localización personal con el Arduino MKR GPS Shield puede proporcionar seguridad a turistas, viajeros y aventureros. Este pequeño dispositivo portátil puede enviar tu ubicación regularmente a un amigo o familiar para que siempre sepan dónde estás.

En caso de emergencia, puedes enviar una alerta con tu ubicación exacta para que los rescatistas puedan encontrarte rápidamente. El dispositivo también puede seguir tu ruta, ayudándote a encontrar el camino de regreso si te pierdes. Combinado con una aplicación de smartphone, puedes ver tu ubicación actual y navegar de manera más efectiva. Este proyecto ofrece tranquilidad tanto a ti como a tus seres queridos mientras exploras la naturaleza.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

Descargar
Si desea utilizar el artículo, mencione a TME como fuente y añada un enlace al texto original cuando lo publique en línea.

LEA TAMBIÉN