+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 08-08-2025 Fecha de actualización: 21-10-2025 🕒 4 lectura min
El robot Alvik es un pequeño robot educativo diseñado para ayudar a las personas a aprender sobre robótica a través de la experiencia práctica. Impulsado por un microcontrolador Arduino Nano ESP32, este robot puede realizar tareas simples como moverse, evitar obstáculos y seguir líneas.
Es una herramienta popular para estudiantes y aficionados que desean explorar cómo funcionan los robots y practicar programación.
El robot Alvik tiene un chasis ligero, generalmente hecho de plástico o metal, que alberga todas sus partes.
El robot se mueve usando dos ruedas, cada una impulsada por un pequeño motor de CC que le permite avanzar, retroceder y girar. En la parte trasera, una pequeña rueda giratoria proporciona estabilidad y ayuda al robot a moverse suavemente.
La funcionalidad del robot proviene de sus sensores. Un sensor ultrasónico en la parte delantera le permite detectar y evitar obstáculos midiendo la distancia a los objetos.
Sensores infrarrojos debajo del robot le permiten detectar líneas en el suelo, haciéndolo capaz de seguir un camino marcado por una línea oscura.
El controlador de motor traduce las señales del Arduino en movimiento físico controlando los motores. Todo el robot es alimentado por baterías recargables, que proporcionan la energía necesaria tanto para los motores como para los sensores.
El robot Alvik puede funcionar de manera autónoma o ser controlado manualmente. En el modo autónomo, puede moverse y reaccionar a su entorno utilizando sus sensores. Por ejemplo, cuando el sensor ultrasónico detecta un obstáculo, el robot puede detenerse, cambiar de dirección y evitar el objeto.
De manera similar, cuando sigue una línea, los sensores infrarrojos detectan el contraste entre la línea y la superficie, guiando al robot a lo largo del camino.
En el modo manual, el robot puede ser controlado de forma remota usando una computadora o un teléfono inteligente. Algunas versiones vienen equipadas con un módulo Bluetooth, lo que permite a los usuarios enviar comandos de forma inalámbrica y dirigir el robot en tiempo real.
Una de las mejores características del robot Alvik es su flexibilidad. Los usuarios pueden personalizarlo fácilmente añadiendo sensores o componentes adicionales para expandir sus capacidades. Por ejemplo, un usuario podría instalar sensores adicionales como una cámara o un sensor de temperatura para habilitar nuevas funciones. El código del robot también puede ser modificado a través del entorno de programación de Arduino, permitiendo proyectos creativos y únicos.
El robot Alvik es una gran herramienta para aprender sobre robótica y programación. En escuelas y universidades, ayuda a los estudiantes a entender cómo funcionan los robots mediante la experiencia práctica. Al usar el robot, los estudiantes pueden aprender sobre importantes materias STEM como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
También pueden practicar la resolución de problemas programando el robot para realizar tareas como seguir líneas, evitar obstáculos y reaccionar a su entorno.
Para aficionados y cualquier persona interesada en la robótica, el robot Alvik es una plataforma flexible que puede ser personalizada para diferentes proyectos. Puedes añadir fácilmente nuevos sensores, ajustar su código o cambiar sus partes para adaptarlo a tus necesidades. Ya sea que quieras experimentar con una nueva idea o probar un prototipo, el diseño simple del robot facilita el trabajo. Su capacidad para moverse por sí mismo o ser controlado de forma remota añade diversión y posibilidades de aprendizaje.
En general, el robot Alvik es un excelente punto de partida para aprender sobre robots. Es lo suficientemente simple para que los principiantes lo entiendan, pero también permite a los usuarios avanzados explorar nuevas ideas y proyectos. Ya sea en un aula o experimentando en casa, te ofrece una manera práctica de explorar la robótica y la tecnología.
Esta versión simplificada busca mantener el lenguaje claro y accesible mientras combina las ideas de aprendizaje, experimentación y la flexibilidad del robot. ¡Consulta el próximo artículo donde presentamos algunos proyectos reales!
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.