+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Ratón de computadora DIY

Fecha de publicación: 13-11-2025 🕒 5 lectura min

En este proyecto, convertirás Arduino UNO R4 WiFi en un ratón de PC funcional. Esta es una forma divertida de aprender cómo funcionan dispositivos como teclados y ratones, llamados Dispositivos de Interfaz Humana (HID, por sus siglas en inglés).

Usando partes del Kit Plug and Make, podrás controlar el ratón en la pantalla de tu computadora inclinando y presionando botones.

1. Introducción

Un Dispositivo de Interfaz Humana (HID) es algo como un teclado, ratón o controlador de juegos que te permite interactuar con tu computadora. En este proyecto, usarás tu Arduino UNO R4 WiFi para actuar como un ratón de PC. En lugar de usar el cable USB solo para programar el Arduino, también actuará como una conexión entre el Arduino y tu computadora para controlar el ratón. Todas las partes que necesitas están incluidas en el Kit Plug and Make, así que todo está listo para que comiences de inmediato.

2. Lo que aprenderás

  • Cómo agregar botones a un proyecto.
  • Cómo hacer que tu Arduino funcione como un ratón.
  • Cómo controlar el movimiento del ratón usando un sensor de movimiento llamado acelerómetro.

3. Partes que usarás

Todas las partes para este proyecto están incluidas en el Kit Plug and Make:

  • Arduino UNO R4 WiFi: la placa principal que controlará todo.
  • Modulino Movement: un sensor que rastreará cómo inclinas o mueves tu ratón.
  • Modulino Buttons: estos actuarán como los botones del ratón.
  • Cables Qwiic: cables para conectar todo junto.
  • Cable USB: conecta el Arduino a tu computadora.

4. Configurando el espacio de trabajo

Primero, conecta los Modulino Buttons a tu Arduino UNO R4 WiFi usando los cables Qwiic. Los botones se usarán para hacer clic como un ratón regular. Asegúrate de que los cables estén bien conectados.

Luego, necesitarás cargar una plantilla de código desde Arduino Cloud, que te ayudará a controlar los botones.

Aquí está el enlace: https://app.arduino.cc/templates/game-controller

Después de configurarlo, puedes ver cuántas veces se presiona cada botón en el panel de control de Arduino Cloud.

Esto es útil para verificar si los botones están funcionando correctamente.

5. Agregando movimiento del ratón con el acelerómetro

Ahora viene la parte emocionante: ¡hacer que el ratón se mueva cuando inclinas el sensor Modulino Movement! Modulino Movement contiene un acelerómetro, que detecta el movimiento. Este sensor te permitirá controlar el movimiento del ratón en la pantalla de tu computadora inclinando la placa Arduino.

Conecta el sensor Modulino Movement al Arduino UNO R4 WiFi usando el cable Qwiic. Una vez conectado, agrega el código para el movimiento del ratón a tu proyecto. El acelerómetro en el sensor Modulino Movement detectará cuánto inclinas la placa en dos direcciones: izquierda-derecha y arriba-abajo, y estas inclinaciones controlarán el movimiento del ratón en tu pantalla. En el código, hay una variable llamada "sensibilidad" que determina qué tan rápido se mueve el ratón según la inclinación del sensor. Un número más alto significa que el ratón se moverá más rápido. Puedes comenzar con un valor de 50 y ajustarlo según tu preferencia para la velocidad del ratón.

Cuando el Arduino esté conectado y el código esté ejecutándose, el sensor Modulino Movement medirá tus inclinaciones.

Si inclinas la placa hacia la izquierda, el ratón se moverá hacia la izquierda; si la inclinas hacia la derecha, el ratón se moverá hacia la derecha. Inclinar la placa hacia adelante o hacia atrás moverá el ratón hacia arriba y hacia abajo.

Después de cargar el código en el Arduino, prueba el movimiento inclinando el sensor Modulino Movement en diferentes direcciones para observar cómo responde el ratón. Puedes continuar ajustando la sensibilidad en el código hasta que el ratón se mueva a una velocidad cómoda para ti.

6. Pruebas y ajustes finales

Una vez que tengas todo configurado, es hora de probar tu nuevo ratón de PC. Mueve la placa y presiona los botones para ver cómo funciona. Si el ratón es demasiado lento o demasiado rápido, puedes volver fácilmente al código y ajustar la sensibilidad.

Si quieres que el ratón haga clic de una manera diferente o cambiar las funciones de los botones, puedes modificar el código para adaptarlo a tus necesidades.

7. Conclusión

Siguiendo estos pasos, has construido tu propio ratón de PC usando Arduino UNO R4 WiFi y partes del Kit Plug and Make. No solo aprendiste a hacer tu propio ratón, sino que también adquiriste habilidades valiosas en el trabajo con sensores y programación.

Este proyecto muestra cuán versátil es Arduino y abre infinitas posibilidades para otros divertidos proyectos DIY.

¡Ahora puedes disfrutar usando tu ratón casero o intentar personalizarlo aún más!

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

Descargar
Si desea utilizar el artículo, mencione a TME como fuente y añada un enlace al texto original cuando lo publique en línea.

LEA TAMBIÉN