+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí, puedes ejecutar Windows en la Raspberry Pi, pero no la versión estándar, solo variantes especiales limitadas, con numerosas salvedades de rendimiento y compatibilidad.
Microsoft ha preparado una edición especial de Windows dedicada a los dispositivos embebidos y al Internet de las Cosas - Windows 10 IoT Core. Se trata de un entorno de sistema ligero sin escritorio clásico, creado para dar soporte a una única tarea o aplicación - por ejemplo, el control de un dispositivo, un terminal de ventas o un componente de Automatismos. Windows 10 IoT Core no es adecuado para la informática diaria. No dispone de Interfaces gráficas estándar (como el Explorador de Windows), no ejecuta aplicaciones Win32 tradicionales y requiere la capacidad de trabajar con PowerShell, Visual Studio y herramientas de desarrollo. Por este motivo, se utiliza principalmente en entornos industriales o en proyectos de automatización de aficionados.
Gracias a la comunidad de desarrolladores, también es posible ejecutar versiones completas de Windows 10 o Windows 11 en la edición ARM64 en modelos más recientes de Raspberry Pi, como la Raspberry Pi 4 o 5. Para ello se necesitan Herramientas especiales como WoA Deployer o entornos de virtualización (por ejemplo, QEMU con BVM - Bare-metal Virtual Machine). Sin embargo, hay que recordar que Microsoft no admite oficialmente este tipo de instalación, y la limitación más grave es la falta de Controladores gráficos para el chip VideoCore. Esto significa que el sistema funciona sin aceleración por hardware. Esto se traduce en una escasa fluidez de las Interfaces, problemas de visualización de gráficos y, en general, una funcionalidad limitada. También vale la pena señalar que muchas aplicaciones populares de Windows se compilan exclusivamente para la arquitectura x86, lo que significa que en una Raspberry Pi con un procesador ARM requieren una capa de emulación adicional. Dicha emulación sobrecarga el procesador y reduce considerablemente el rendimiento. El funcionamiento de programas como Microsoft Office, Chrome o Adobe Reader en este entorno puede ser lento o imposible.
En lugar de intentar ejecutar Windows, una opción mucho mejor es utilizar sistemas basados en Linux, como Raspberry Pi OS, Ubuntu o Twister OS. Estos sistemas están optimizados para la arquitectura ARM, admiten aceleración gráfica y funcionan sin problemas con los recursos de hardware disponibles. Para los usuarios que esperan un entorno similar al de Windows, existen distribuciones con una interfaz similar al conocido diseño de Windows, pero basadas en el estable y ligero núcleo Linux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.