+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí, la Raspberry Pi es un dispositivo energéticamente eficiente, especialmente si se compara con los ordenadores de sobremesa clásicos. Incluso a pesar de que los modelos más recientes, como la Raspberry Pi 5, consumen notablemente más energía que sus predecesores.
La eficiencia energética se refiere a la capacidad de un dispositivo para realizar determinadas tareas consumiendo la menor cantidad de energía posible. Como Ordenadores uni-placa (Single-Board Computer), el Raspberry Pi está diseñado para un bajo consumo de energía, ya sea para aplicaciones educativas, industriales o de servidor. En comparación con los PC de tamaño completo, cuyos requisitos típicos de energía superan los 50-150W, la Raspberry Pi funciona entre 1 y 11W, dependiendo del modelo y la carga.
La Raspberry Pi 4B en modo inactivo consume unos 1,4W, y a plena carga alcanza unos 6,5W. En el caso de la Raspberry Pi 5, los valores son superiores - en torno a 2,7W en reposo y hasta 11W a carga máxima CPU y con Dispositivos periféricos activos. Aunque los valores nominales de consumo de energía han aumentado en la Pi 5, esto es consecuencia directa de la mayor potencia de cálculo, las modernas Interfaces (PCIe, USB 3.0 rápido) y la capacidad de ampliación del sistema. También ha aumentado la eficiencia energética, es decir, la cantidad de datos procesados por vatio consumido. Esto significa que la Raspberry Pi 5 es, sin embargo, más eficiente que las versiones anteriores.
Por defecto, la Raspberry Pi utiliza un mecanismo de gestión de energía llamado gobernador de demanda, que ajusta dinámicamente el reloj del procesador según las necesidades del momento. Cuando está inactivo, el chip funciona a un reloj más bajo, minimizando el consumo de energía, y cuando la carga aumenta, incrementa automáticamente la potencia de procesamiento. También es posible forzar el modo rendimiento, en el que el procesador funciona a máxima frecuencia todo el tiempo. Aunque esto aumenta la capacidad de respuesta del sistema, incrementa significativamente el consumo de energía en reposo. En el caso de la Raspberry Pi 5 a unos 4,7 W, lo que no es bueno para un funcionamiento 24/7.
La Raspberry Pi es especialmente valorada en proyectos que necesitan funcionar durante días o meses sin interrupción. Algunos ejemplos son servidores NAS domésticos, pasarelas IoT, registradores de datos, sistemas de monitorización o Automatismos de edificios. El bajo consumo de energía se traduce en menores costes operativos y menores necesidades de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en estos escenarios. También en aplicaciones móviles, en las que la Raspberry Pi se alimenta de una fuente de alimentación o un panel solar, el bajo consumo es una ventaja clave. La optimización del sistema, como desactivar la interfaz gráfica de usuario (Interfaces), el Wi-Fi o los servicios que no se utilizan, puede prolongar aún más la duración de las Pilas. Comprar Raspberry Pi - minicomputadoras
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.