+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí, la Raspberry Pi soporta matrices de discos RAID, pero sólo en forma de software. Esto significa que no tiene un Controladores RAID de hardware, pero puede crear matrices utilizando el sistema operativo y las herramientas apropiadas de Linux como mdadm.
RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una forma de combinar múltiples discos en una única unidad lógica con ciertas características, como mayor velocidad, fiabilidad o capacidad. En la Raspberry Pi, como en la mayoría de los dispositivos de consumo, no hay Controladores RAID físicos (hardware), por lo que la configuración se basa puramente en software, dentro del sistema operativo Linux. Las variantes más utilizadas son RAID 1 (espejo), que copia automáticamente los datos a dos unidades, o RAID 0 (striping), que aumenta el rendimiento pero no proporciona redundancia. En configuraciones más avanzadas, RAID 5 o RAID 10 también se pueden construir, pero esto requiere más medios de comunicación y una gestión adecuada de la energía y la refrigeración. Para soportar RAID en la Raspberry Pi, la herramienta más utilizada es mdadm, que permite la creación, monitorización y reconfiguración de arrays en un entorno Linux. La configuración se realiza manualmente a través de un terminal, pero una vez configurado correctamente, el sistema reconoce el array como un único disco virtual, accesible para el usuario y las aplicaciones.
La Raspberry Pi 4 sólo soporta puertos USB 3.0 para conectar discos externos. En la práctica, esto significa que todas las unidades están conectadas a un único bus USB, lo que puede ser un cuello de botella bajo grandes cargas de E/S, especialmente en arrays más complejos o cuando se accede a múltiples servicios simultáneamente. En la Raspberry Pi 5, la situación mejora gracias a la presencia de una interfaz PCIe 2.0 x1 es posible conectar unidades NVMe o Controladores SATA utilizando Adaptadores HAT. Esto aumenta significativamente el rendimiento y la fiabilidad del sistema y, por tanto, mejora la eficiencia del funcionamiento RAID. La Raspberry Pi 5 con NVMe se convierte en una plataforma viable para construir un servidor de archivos de alto rendimiento y eficiencia energética con redundancia de datos, por ejemplo, para aplicaciones domésticas o de pequeñas empresas. Hay que tener en cuenta que el sistema RAID no proporciona una resistencia total ante fallos, como la pérdida de energía durante la sincronización o la corrupción de datos a nivel lógico. Por lo tanto, en aplicaciones críticas siempre es recomendable utilizar estrategias de copia de seguridad adicionales y utilizar SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida).
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.