+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí, la Raspberry Pi, especialmente en sus versiones 4 y 5, puede actuar con éxito como servidor multimedia doméstico o NAS (Network-Attached Storage), permitiendo almacenar y transmitir archivos a través de una red local. Con el software y la configuración adecuados, este pequeño dispositivo puede actuar como centro de datos para películas, música, fotos, documentos o copias de seguridad.
La Raspberry Pi 4 está equipada con puertos USB 3.0 y Gigabit Ethernet, lo que permite una transferencia de datos bastante rápida hacia y desde las unidades externas conectadas. El modelo de la Raspberry Pi 5 introduce mejoras significativas - soporte para PCIe 2.0, permitiendo la conexión directa de SSD NVMe, lo que aumenta significativamente el rendimiento de las operaciones de entrada/salida (E/S). Software como OpenMediaVault, Samba (intercambio de archivos SMB/CIFS), *NFS (para sistemas Linux) o Nextcloud, que además permite el acceso a archivos a través de un navegador, la sincronización y el intercambio de datos con dispositivos móviles, pueden utilizarse para realizar funciones de servidor NAS. La Raspberry Pi puede funcionar de forma continua, pero requiere una refrigeración adecuada (especialmente en la Pi 5) y una fuente de alimentación estable, preferiblemente de una fuente de alimentación dedicada de 27 W (5,1 V / 5 A). En lugar de una tarjeta microSD, se recomienda ejecutar el sistema operativo desde un SSD, lo que mejora la velocidad y la fiabilidad de toda la solución.
La Raspberry Pi también puede actuar como un servidor multimedia ** , lo que le permite transmitir vídeos, música o fotos a dispositivos de su red doméstica, como televisores inteligentes, ordenadores portátiles o tabletas. Para ello se utiliza software como Plex Media Server, Jellyfin, Kodi o MiniDLNA. La Pi 4 y la Pi 5 pueden manejar archivos Full HD (1080p) e incluso secuencias 4K sin problemas, siempre que estén correctamente codificados y optimizados. La Raspberry Pi 5 cuenta con el nuevo chip gráfico VideoCore VII**, que permite la descodificación de vídeo por hardware, lo que reduce la carga de la CPU y mejora la fluidez del streaming. Cuando se utiliza Plex o Jellyfin, se recomienda utilizar el llamado streaming de "reproducción directa", que no requiere transcodificación sobre la marcha. Esto se debe a que la Raspberry Pi no está diseñada para el procesamiento intensivo de vídeo en directo, como hacen los servidores dedicados de clase x86.
A pesar de sus muchas ventajas, la Raspberry Pi como NAS o servidor multimedia tiene algunas limitaciones. Las velocidades de escritura y lectura de datos dependen del soporte y de las Interfaces utilizadas. En los modelos más antiguos, la conexión de varias unidades a través de USB puede sobrecargar el bus, limitando el rendimiento. En la Pi 5, el uso de la interfaz PCIe y de unidades NVMe sortea estas limitaciones. También se requiere una gestión térmica adecuada: con un funcionamiento 24/7 con múltiples unidades, se recomienda una refrigeración activa y una buena ventilación de las Carcasas. También merece la pena configurar el sistema para que controle automáticamente el estado de las unidades, los niveles de ocupación y las temperaturas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.