+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Es la Raspberry Pi adecuada para jugar?

Sí, la Raspberry Pi, especialmente las versiones 4 y 5, es muy adecuada para emular consolas clásicas y juegos retro sencillos. Con la disponibilidad de software adecuado y soporte de hardware, es posible construir un emulador compacto que pueda manejar con éxito consolas desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000.

¿Qué juegos y sistemas se pueden ejecutar en la Raspberry Pi?

El uso más común de la Raspberry Pi en un contexto de juego es emulación de consolas antiguas. Plataformas como NES, SNES, Game Boy, Sega Mega Drive, Atari, Neo Geo, e incluso otras más avanzadas como PlayStation 1, Nintendo 64 o PSP, funcionan sin problemas en Raspberry Pi 4 y 5, especialmente cuando se utilizan entornos optimizados como RetroPie, Batocera o Lakka. Raspberry Pi 5 mejora significativamente el rendimiento de los juegos con respecto a su predecesor. Gracias al nuevo procesador Cortex-A76 de 2,4 GHz y al chip gráfico VideoCore VII, es posible ejecutar títulos que apenas se podían jugar en la Pi 4 o que requerían un fuerte overclocking. Esto se nota especialmente en la emulación de consolas 3D como la Nintendo 64 y la PSP, donde se ha mejorado tanto la fluidez como la calidad de los gráficos.

¿Qué limita las capacidades de juego de la Raspberry Pi?

A pesar de los grandes avances en rendimiento, la Raspberry Pi sigue siendo incapaz de manejar juegos AAA modernos o emular satisfactoriamente consolas avanzadas como la PlayStation 2, GameCube o Xbox 360. Esto se debe a la potencia limitada de la GPU y a la falta de un acelerador gráfico completo como el que tienen los PC o las consolas de última generación. El rendimiento de los juegos también depende de la calidad del software de emulación y de la optimización del código. Los emuladores que utilizan interfaces gráficas modernas, como Vulkan, pueden rendir mucho mejor que los basados en OpenGL, especialmente en una Raspberry Pi 5. Además, para jugar durante mucho tiempo, es esencial utilizar refrigeración activa, ya que el procesador alcanza rápidamente temperaturas límite y entra en modo throttling, lo que reduce la frecuencia de reloj y, por tanto, el rendimiento.

¿Qué software merece la pena utilizar?

La plataforma más conocida para la emulación en la Raspberry Pi es RetroPie. Se trata de un proyecto basado en el Raspberry Pi OS y EmulationStation que permite ejecutar juegos de múltiples sistemas desde una única Interfaces gráfica. RetroPie soporta múltiples emuladores y ofrece una amplia configuración de Controladores, filtros gráficos e integración con bases de datos de juegos. Las alternativas incluyen distribuciones como Batocera, que es un sistema optimizado para la preparación "nada más sacarlo de la caja", o Lakka, una solución más minimalista pero también potente para configuraciones más sencillas. Todos estos sistemas admiten Controladores USB, Bluetooth y pads de consola inalámbricos para una experiencia de juego muy cercana a la original.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN