+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Se puede utilizar la Raspberry Pi como módulo de control en proyectos FPGA?

Sí, la Raspberry Pi es genial como "host" de control y capa de aplicación para proyectos FPGA, pero no sustituye a la lógica de hardware determinista ni a las interfaces JTAG de las placas de desarrollo. El mejor equilibrio de poder es el reparto de tareas: Linux en la Pi se encarga de la configuración, la red y la interfaz de usuario, mientras que la FPGA realiza el procesamiento de tiempo crítico.

Cómo combinar Raspberry Pi con FPGA en la práctica

La Raspberry Pi proporciona Interfaces de comunicación estándar como SPI, I²C y UART, que pueden utilizarse para controlar los registros de configuración de los núcleos en la FPGA, intercambiar datos y protocolos personalizados sencillos. Estos buses pueden funcionar en paralelo, siempre y cuando se eviten conflictos de pines y se mantenga la correcta organización de las líneas de señal, algo que la documentación confirma explícitamente para el funcionamiento concurrente de los periféricos GPIO. En la Raspberry Pi 5 se incluye PCIe 2.0 x1, que abre el camino a canales de E/S más eficientes y a la integración con extensiones M.2; en proyectos edge, esto permite pipelines de datos mucho más eficientes que USB solo. Para las FPGA, esto significa que es más fácil construir una "ruta rápida" para intercambiar información entre la lógica programable y el sistema Linux en la Pi.

Lo que la Raspberry Pi hace bien y lo que no se le debe exigir

La Raspberry Pi es un sistema Linux completo, por lo que es perfecto para gestión de configuración, comunicación de red, registro de eventos y la interfaz de usuario. Al mismo tiempo, el kernel estándar no garantiza tiempos de respuesta duros; incluso con el parche PREEMPT_RT estamos hablando de tiempo real suave de clase **** , no de los microsegundos deterministas que requieren muchos bloques FPGA. Es la FPGA la que debe implementar los bucles de tiempo crítico y la generación de señales, mientras que la Pi debe implementar la capa de control y supervisión. En diseños más sencillos, donde se requieren formas de onda muy precisas o intervalos de tiempo estrechos, merece la pena añadir un microcontrolador (por ejemplo, RP2040) como auxiliar en tiempo real. Este enfoque -una FPGA para la lógica paralela, una MCU para la temporización estricta y una Raspberry Pi para el "sistema - se recomienda cuando se necesita tanto determinismo como una gran cantidad de funciones Linux.

Cuestiones de seguridad eléctrica y GPIO

Los pines GPIO de la Raspberry Pi operan en lógica 3.3V y son sensibles a la sobretensión y sobrecorriente. La conexión directa a los bancos de E/S de la FPGA requiere que los niveles de voltaje sean compatibles; de lo contrario, deben utilizarse Convertidores de nivel o buffers. La documentación subraya que los GPIO no tienen una protección ESD/sobretensión "fuerte", por lo que merece la pena proporcionar circuitos intermedios y un aislamiento adecuado en las rutas de señal. Esto es especialmente importante con líneas SPI más rápidas y con Cables largos entre placas

Herramientas y configuración de Bitstream

Muchas placas FPGA tienen incorporado USB-JTAG y entonces la Raspberry Pi simplemente actúa como un ordenador que controla las Herramientas del fabricante (desde dentro de Linux). En los proyectos personalizados, los datos de configuración también se pueden enviar a la FPGA a través de SPI o una interfaz de usuario dedicada, y la Pi se encargará de toda la lógica del "host": secuencias de comandos, actualizaciones, sincronización y supervisión. La separación de responsabilidades es clave: La FPGA implementa el tiempo crítico y la Pi actúa como Controlador inteligente y pasarela de red.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN