+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Biosensor es un dispositivo analítico integrado que utiliza propiedades biológicas específicas para detectar y medir de manera selectiva, sensible y reproducible analitos seleccionados. Consta de tres componentes principales: un elemento de reconocimiento (por ejemplo, enzima, anticuerpo, receptor celular, ácido nucleico), un transductor de señal y un sistema de lectura e interpretación. La parte biológica del biosensor es responsable de la interacción específica con la sustancia objetivo, mientras que el transductor (electroquímico, óptico, piezoeléctrico, térmico u otro) convierte este evento en una señal física medible.
Gracias a la capacidad de reconocimiento molecular preciso, los biosensores juegan un papel clave en el diagnóstico médico, monitoreo ambiental, control de calidad de alimentos, biotecnología y la industria farmacéutica. Un ejemplo de un biosensor comúnmente utilizado es el glucómetro, donde la enzima glucosa oxidasa cataliza una reacción química detectada por el transductor electroquímico, lo que permite la medición de la concentración de glucosa en la sangre.
Los biosensores modernos pueden diseñarse utilizando nanomateriales, tecnologías microfluídicas y métodos de bioingeniería, lo que permite la miniaturización, mayor sensibilidad e integración con sistemas electrónicos y digitales. Las tendencias de desarrollo se enfocan en crear biosensores multiparamétricos capaces de monitoreo continuo in situ de parámetros biológicos, incluyendo aplicaciones portátiles, medicina personalizada y biología sintética.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.