+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Código BCD - definición

El código BCD (binary-coded decimal) es una forma de representar números decimales en el sistema binario, en el que cada dígito decimal (0 a 9) se codifica por separado como un número binario de cuatro bits. A diferencia de la codificación binaria clásica, en la que todo el número se convierte a binario como un todo, el código BCD trata cada dígito decimal como una unidad independiente, lo que facilita la representación directa de datos numéricos en dispositivos digitales manejados por humanos, como pantallas de siete segmentos, contadores o terminales.

En la variante más utilizada, denominada 8421 BCD, cada dígito decimal se asigna mediante un código de cuatro bits correspondiente a su valor, y sólo se permiten las combinaciones de 0000 (para 0) a 1001 (para 9). Las otras cuatro combinaciones de bits posibles (1010 a 1111) no se utilizan en el BCD clásico y pueden dar lugar a errores de interpretación si no se manejan adecuadamente. También existen otras versiones de la codificación BCD, por ejemplo packed BCD, zoned BCD o excess-3, que difieren en la estructura de datos y la aplicación a arquitecturas de hardware o sistemas de transmisión específicos.

El código BCD es particularmente útil en sistemas que necesitan proporcionar una fácil conversión entre representación binaria y decimal, sin necesidad de complejos algoritmos de conversión . Esto facilita la implementación de operaciones de entrada-salida en sistemas de microprocesadores, automatización industrial y sistemas en tiempo real. Aunque la representación BCD es menos eficiente en términos de uso de memoria y ancho de banda que la notación binaria pura, su legibilidad y sencillez de conversión a una forma comprensible para el ser humano la hacen práctica para muchas aplicaciones de ingeniería.

En los sistemas digitales, la aritmética BCD requiere el uso de circuitos de corrección especiales porque la suma de dos dígitos en el código BCD puede exceder el rango permitido de cuatro bits. Por ello, los circuitos electrónicos que realizan operaciones BCD suelen incluir lógica adicional para controlar la corrección de la notación y el resultado.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN