+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Cómo conectar un interruptor diferencial?

Fecha de publicación: 01-03-2021 🕒 6 lectura min

¿Cómo conectar un interruptor diferencial?

Con un disyuntor de corriente residual, popularmente conocido como diferencial, podemos encontrarnos en muchos lugares. Los podemos encontrar en cajas de fusibles, cuadros eléctricos o sistemas de control de máquinas industriales. Los disyuntores de corriente residual, también marcado con el símbolo RCD (Residual Current Device), tiene una tarea principal: proteger al usuario de la instalación contra descargas eléctricas. Por lo tanto, es importante que este tipo de dispositivo no solo sea eficiente y confiable, sino que también esté correctamente conectado.Diferenciales de catálogo de TME

Disyuntor de corriente residual (Residual Current Device) – estructura y tipos de diferencial

Para comprender el funcionamiento y la forma de conectar el diferencial, vale la pena conocer con anticipación su construcción. Lo mejor es centrarse en los cuatro elementos básicos del diferencial:

  • Contactos de corriente, con palanca de accionamiento;
  • Transformador de corriente (sumador), el llamado Relé Ferranti: un anillo ferromagnético a través del cual pasan los conductores de fase y el conductor neutro;
  • Liberación de corriente residual: el relé polarizado más común;
  • Prueba de disyuntores: le permite verificar la corrección del funcionamiento.

 

HNC-25_2_003 Disyuntor diferencial: HNC-25/2/003

Los contactos actuales son los lugares a los que conectamos los cables: fase y neutro, mientras que la palanca de conmutación le permite ejecutar el diferencial. Se supone que el dispositivo conectado está marcado en rojo, luego los contactos de corriente están conectados entre sí y la corriente puede fluir a través de ellos. Si se baja la palanca, los contactos están abiertos y esta condición se indica en verde. El diferencial desactivado se muestra en el gráfico de arriba.El transformador de corriente es el componente principal del RCD, gracias al cual funciona el dispositivo. Su tarea es comparar la corriente que fluye en los cables conectados. Este valor debe ser 0A.

Otro elemento relacionado con el transformador de corriente es el relé diferencial. Si la medición realizada por el transformador muestra diferencias en las corrientes que fluyen en los cables conectados, el relé se disparará, cortando el suministro de corriente.

La corrección del funcionamiento del diferencial debe comprobarse al menos una vez al mes. Después de presionar el botón en el interruptor, se iniciará el circuito de prueba, que simulará la diferencia de las corrientes entrantes y salientes. Entonces el dispositivo debería funcionar y cortar la fuente de alimentación.

Tipos de dispositivos de corriente residual

  • Disyuntores de corriente residual tipo A – disyuntores sensibles a la corriente residual sinusoidal y pulsatoria rectificada.
  • Disyuntores de corriente residual tipo B – disyuntores avanzados, sensibles a la corriente diferencial sinusoidal, pulsante constante y suavizado constante hasta 1000Hz.
  • Disyuntores de corriente residual tipo AC – disyuntores sensibles a la corriente residual sinusoidal.

Además los disyuntores de corriente residual se dividen por su sensibilidad, existen diferencias:

  • Muy sensible, reacciona a una corriente diferencial de 10mA o 30mA. Se utilizan con mayor frecuencia en hogares y apartamentos.
  • Sensible al medio, desconectando la fuente de alimentación cuando se detecta una corriente diferencial de 100mA, 300mA o 500mA.
  • Baja sensibilidad, desconectando la fuente de alimentación cuando el valor de la corriente diferencial supera los 500mA. Se utilizan con mayor frecuencia en empresas industriales.

¿Cómo funciona un diferencial (RCD)?

El funcionamiento del RCD ya se ha discutido brevemente, pero vale la pena analizarlo con más detalle. El diferencial utiliza el fenómeno de inducción electromagnética para funcionar. Como ya se mencionó, la diferencia entre la corriente entrante y saliente debería ser cero, en teoría. En la práctica, sin embargo, normalmente puede ser de un máximo de 30 mA. Si el valor de la corriente diferencial, como se le llama, excede el valor permitido, el diferencial desconectará el circuito. Estos tipos de averías de la planta pueden no ser detectados por tipos de protección estándar como disyuntores de sobrecorriente.

Vale la pena saber que los RCD son mucho más complejos en comparación con los fusibles clásicos o los interruptores automáticos en miniatura. Como resultado, son mucho más sensibles a todo tipo de perturbaciones en el circuito eléctrico. Muy a menudo, esta es la causa del mal funcionamiento del diferencial.

También debemos recordar que el diferencial no nos protegerá del contacto directo con el cable eléctrico. ¡Los trabajos de cualquier tipo solo deben realizarse si la fuente de alimentación se ha desconectado previamente!

Cómo conectar un diferencial - diagrama de instalación del dispositivo de corriente residual

Conectar el RCD es bastante simple en sí mismo, pero debe seguir algunas reglas. El diferencial no debe utilizarse como un solo elemento entre la fuente de alimentación y el receptor. No protege contra cortocircuitos o sobrecalentamiento de cables. Para completar el sistema de seguridad, se debe instalar un RCD con un disyuntor de sobrecorriente, al menos uno para cada diferencial.

Conecte los cables de fase (marrón) y neutro (azul) a la entrada diferencial en un circuito monofásico. Conectamos el conductor de protección con, por ejemplo, una regleta de bornes.

El conductor de fase en la salida del RCD debe conectarse al interruptor de sobrecorriente, mientras que el neutro se puede conectar directamente a la instalación.

  1-fase Figura. 1 Cómo conectar un diferencial - esquema

Conexión de un dispositivo de corriente residual trifásico

En sistemas eléctricos más complejos, conectar un diferencial es similar a un circuito monofásico.

Conectamos las tres fases y el hilo neutro a la entrada del RCD. Un disyuntor de sobrecorriente está conectado a la salida de cada fase. Por otro lado, el hilo neutro de la salida está conectado a la regleta colectiva.

En el caso de tal conexión, preste atención a la corriente máxima que puede fluir a través del RCD (corriente nominal del disyuntor).

3-fases Figura. 2 Cómo conectar un diferencial trifásico - esquema

¿Por qué salta el diferencial?

En varios tipos de foros de Internet, a menudo podemos encontrar el tema de alcanzar el diferencial. Puede haber muchas razones para esto: si no hubo ningún problema con el diferencial durante mucho tiempo y de repente comenzó a fallar, el problema probablemente radique en la instalación defectuosa o en el dispositivo conectado a él. Si el interruptor instalado causa problemas desde el principio, la falla puede ser su conexión incorrecta o una selección incorrecta para nuestra instalación. Al elegir el dispositivo de corriente residual adecuado para su instalación en nuestro hogar, debe prestar atención a los siguientes parámetros:

  • Voltaje nominal – no debe ser inferior al voltaje de la red;
  • Corriente diferencial – define el valor de la corriente que puede fluir a través del diferencial. Su avería activará el dispositivo;
  • Corriente nominal – este es un parámetro que nos permite conocer la corriente máxima que puede fluir a través de los contactos del interruptor.

Diferenciales de catálogo de TME

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN