+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 02-04-2021 🕒 6 lectura min
La iluminación adecuada es uno de los factores que inciden en la seguridad y el confort del hogar, la oficina y los espacios industriales. Desafortunadamente, el precio de la electricidad aumenta cada año, lo que significa que todos sus consumidores se esfuerzan por reducir costos y utilizar la energía de manera más eficiente. Una de las soluciones es reemplazar las fuentes de luz ineficientes (por ejemplo, incandescentes o halógenas) por lámparas LED de bajo consumo. Otra posibilidad es invertir en sistemas de control de iluminación y su integración con sistemas BMS (Building Management System), que además aumentan el nivel de automatización y generan ahorros. Microrisc s.r.o en cooperación con la empresa IQRF Tech s.r.o proporciona un producto que agrega valor al proceso de creación de sistemas de control de iluminación inalámbricos efectivos basados en el estándar DALI. El puente IQRF - DALI le permite lograr ahorros aún mayores con menos trabajo.
Figura 1. IQRF – DALI bridge. El puente entre tecnología DALI y IQRF
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) es un protocolo que permite la comunicación entre las luminarias y la unidad central. El estándar DALI fue desarrollado a finales de los 90 como una alternativa digital al sistema analógico 1-10V. Es el resultado de la cooperación entre empresas líderes del sector, como Philips, Helvar, Osram y Tridonic. El sistema tiene una arquitectura abierta, lo que significa que agregar nuevos dispositivos (por ejemplo, sensores, luminarias, paneles de iluminación) no es un problema. La unidad central DALI dentro de una línea puede controlar hasta 64 dispositivos. Cada uno de los dispositivos mencionados se puede asignar a 16 grupos separados y 16 escenas separadas. Además de los comandos básicos como encendido/apagado, atenuación/brillo, también es posible recuperar información de estado del balasto.
En comparación con el sistema de control 1-10V, el estándar DALI destaca por:
Figura 2. Módulos de muestra TR 72DC y TR 72DAT disponibles en la oferta de TME.
En el estándar DALI, la comunicación entre la luminaria y la unidad central se realiza por cable (a excepción de la variante IEC 62386-104 en el estándar DALI2), lo que dificulta en el caso de ampliación de infraestructura o intentos de implementarla en Edificios históricos. La necesidad de utilizar cables de control hace que sea imposible utilizar la funcionalidad del sistema DALI también en el caso de aplicaciones de alumbrado público inteligente.
IQRF® es una tecnología de comunicación inalámbrica que funciona en la banda de radio Sub-GHz (433 / 868 / 916 MHz). Permite la transmisión de una pequeña cantidad de datos con un consumo de energía mínimo. Dependiendo de la opción seleccionada, el consumo de corriente es de alrededor de una docena de mA en el modo de funcionamiento estándar o alrededor de 250uA en el modo de bajo consumo. Los módulos IQRF pueden trabajar en la topología POINT - POINT, STAR, PEER - PEER y MESH. Dentro de una red, pueden operar hasta 240 dispositivos en la estructura MESH, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable, mientras se mantiene un alto nivel de comodidad en el funcionamiento de la red.
Las principales características de las tecnologías IQRF únicas incluyen:
Figura 4. Puerta IQRF- Ethernet permite la transferencia de datos recopilados a la nube.
La tecnología IQRF garantiza la interoperabilidad con todos los estándares de comunicación existentes, como LoRa, Wi-Fi, GSM, Bluetooth o Ethernet a nivel de puerta de enlace.
Figura 3. Posibilidades de utilizar productos de tecnología IQRF.
Más información sobre el uso de las soluciones IQRF para la comunicación inalámbrica está disponible en el artículo. ”Soluciones de comunicación inalámbrica probadas de IQRF Tech" y en el sitio web del fabricante.
IQRF - DALI bridge es un pequeño dispositivo (88mm x 38mm x 22mm) que permite enviar comandos DALI a través de la red inalámbrica IQRF directamente a las luminarias. Esto significa que no es necesario utilizar cables para suministrar señales de control entre el controlador y la luminaria. También le permite utilizar las ventajas del sistema DALI en el control del alumbrado público. Vale la pena destacar un aspecto más importante. El estándar DALI desde el punto de vista de la topología es un estándar lineal o estructurado en árbol. Esto significa que, en caso de rotura de un cable, se puede perder la conexión a un gran número de luminarias.
Figura 5. Diagrama de bloques del puente IQRF-DALI. La documentación completa está disponible en www.iqrf.org y en pestaña del producto en el catálogo de TME.
La tecnología IQRF funciona de forma inalámbrica en la topología MESH, que es más confiable que la estructura lineal, debido a que existen conexiones alternativas entre dispositivos. La confiabilidad está respaldada adicionalmente por paquetes de envío redundantes, que resultan directamente de la especificidad del protocolo IQMESH. El alcance de varias docenas de metros entre dispositivos ha sido confirmado por implementaciones prácticas. El fabricante proporciona y proporciona comandos de control ejemplares y presenta el principio de funcionamiento en el ejemplo de un controlador OSRAM. La memoria EEPROM incorporada con soporte NFC se puede usar para conectar dispositivos en una red usando dispositivos portátiles como un teléfono o tableta, y el protocolo FRC asegurará una recolección de datos conveniente y rápida de la red existente. La unidad central en el estándar DALI puede manejar hasta 64 dispositivos. La tecnología IQRF puede admitir hasta 240 dispositivos dentro de la red. Sin embargo, cabe mencionar que trabajar con redes más pequeñas asegura su gestión más eficiente.
IQRF DALI bridge se dedica a integradores de sistemas, fabricantes de la industria de la iluminación y proveedores de sistemas de control de iluminación. El uso del puente abre nuevas posibilidades de utilizar la funcionalidad del popular sistema DALI, tanto en la infraestructura existente como en el caso de nuevas inversiones. Su implementación no requiere el uso de cables de control, por lo que la modernización de las instalaciones existentes se puede realizar sin molestos ruidos relacionados con las obras de construcción y sin afectar la estética del edificio. También es una oportunidad para utilizar tecnologías modernas en edificios históricos. El uso del puente IQRF - DALI también acorta el proceso de inversión. El tiempo ahorrado se traduce automáticamente en menores costes incurridos por el inversor. El notable aumento de los precios de las obras y los materiales de construcción, así como la previsión de nuevas subidas de precios en estas áreas, hacen que en un futuro próximo haya aún más interés en sistemas de control inalámbricos.
Les animamos a conocer las características técnicas del producto IQRF – DALI bridge, así como con productos de IQRF Tech s.r.o disponibles en la oferta de Transfer Multisort Elektronik.
Autor:
Piotr Antończyk
IQRF Tech s.r.o
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.